工具/软件:Linux
您好!
我尝试通过引用"processors.wiki.ti.com/index.php <a href="">">processors.wiki.ti.com/index.php ?title=Processor_SDK_Building_The_SDK&oldi=218732"来构建 Yocto
解析配方:100%|#################################################################################################### |时间:0:07:06
解析2507 .bb 文件完成(0个缓存、2507个解析)。 3254个目标、499个跳过、0个屏蔽、0个错误。
警告:没有适用于以下各项的配方:
/home/alibivmuser/tisdk/rootfs/tisdk/sources/meta-openamp/recipes-bsp/device-tree/device-tree-generation_。bbappend
注:解决任何缺失的任务队列相关性
注:nativesdk-linux-libc-headers 的首选版本4.9%不可用(用于条目 nativesdk-linux-libc-headers)
注:可用的 nativesdk-linux-libc-headers 版本:4.4 4.8
注:nativesdk-linux-libc-headers 的首选版本4.9%不可用(用于条目 nativesdk-linux-libc-headers-dev)
注:可用的 nativesdk-linux-libc-headers 版本:4.4 4.8
注意:首选版本4.9%的 linux-libc-headers 不可用(用于条目 linux-libc-headers)
注:可用的 Linux-libc-headers 版本:4.4 4.8
注意:首选版本4.9%的 linux-libc-headers 不可用(用于条目 linux-libc-headers-dev)
注:可用的 Linux-libc-headers 版本:4.4 4.8
编译配置:
Bb_version ="1.32.0"
Build_SYS ="x86_64 Linux 版"
NATIVELSBSTRING ="Uubuntu-14.04"
Target_SYS ="ARM-Linux-gnueabi"
机器="k2e-evm"
DIASTRO ="Arago"
DISTR_VERSION ="2017.06"
TUNE_FUNCures ="arm armv7a VFP thumb neon callconvention-hard "
TARGET_FPU ="硬"
meta-processor-sdk ="标题:2b7f7b00654eb3faaaea7c66271ebe508b9ffc019"
meta-arago-distro
meta-Arago-Extras ="标题:8f49ed67d0627a04ac72fd388fda7756273ba2d7"
meta 浏览器="标题:08576b03af624b65ad949c410d84c11c7d1f2e39"
meta-openamp ="标题:8a214032bfb7e8124bc1485c70c69f7d60abb819"
meta-qt5 ="头:2c9f0e4eb0e9097f6f872ec1e1d81768a8ab5f1b"
元网络
meta ruby
Meta-python
Meta-OE
meta-gnome ="头:fe5c83312de11e80b85680ef237f8acb04b4b26e"
meta-ti ="头:a18d57af8384ced25996739bb66d197c69efb77b"
meta-linaro-toolchain
meta-optee ="标题:49b0f32d7e955f250b0022d1b2f403f45a2c2d9c"
meta ="标题:e3911133e9aad7cc3ae89faea80a097f6614fab"
正在初始化任务:100%|################################################################################################## |时间:0:00:09
注:执行 SetScene 任务
注:执行 RunQueue 任务
当前没有正在运行的任务(3695的139个) 3%|###|
/usr/bin/env:重定位错误:/home/linuxbrew/.linuxbrew/lib/libpthread.so.0:symbol __libc_vfork, version glibc_private not defined in file libc.soerroR: Failed to sawn fakeroot worker to run /home/alibivmuser/tisdk/rootfs/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-kernel/linux-libc-headers/linux-libc-headers_4.8.bb:do 安装:[errno 32] brown
警告:/home/alibivmuser/tisdk/rootfs/tisdk/sources/bitbake/lib/bb/runqueue.py:1797:ResourceWarning:未关闭的文件 <_io.BufferedWriter name=30>
返回 True
警告:/home/alibivmuser/tisdk/rootfs/tisdk/sources/bitbake/lib/bb/runqueue.py:1797:ResourceWarning:未关闭的文件 <_io.BufferedReader name=31>
返回 True
注:任务摘要:已尝试139个任务,其中0不需要重新运行,1个任务失败。
摘要:显示了3条警告消息。
摘要:显示1条错误消息、返回非零退出代码。
alibivmuser@ALIBIVM05:~/tisdk/rootfs
此致、
Arun