This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:错误:CCSV7 IDE 中的未知类型名称#39;pthread_t&#39

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/644820/rtos-66ak2h14-error-unknown-type-name-pthread_t-in-ccsv7-ide

器件型号:66AK2H14
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们将66AK2H14处理器和 CCSV7 IDE 与 TI-RTOS 配合使用。

我已经编写了使用 pthread_create()函数和 pthread_t 类型的变量创建线程的源代码 我还包括了 pthread.h 头文件。 但是、当我在 CCV7工具中构建源代码时、仍然会遇到以下错误

'Unknown type name 'pthread_t'和"pthread_create 的隐式声明"。

那么、我应该包含任何库吗?我是否错过了任何内容?

请帮助我尽快解决此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    请分享您正在使用的 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我使用的是 ti-processor-sdk-rtos-k2hk-evm-04.00.04-linux-x86-64安装和 CCV7 IDE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在 SYS/BIOS 配置中包含了 pthread 支持?
    请查看此链接 processors.wiki.ti.com/.../BIOS_POSIX_Thread_(pthread)_Support
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复 dmirty sharihin。
    如果我在这些路径中包含 pthread.h、则会出现致命错误。
    我想知道我们是否应该包含任何库才能运行此代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这仍然是个问题吗? 您能否附加完整的编译日志(请附加、如果是、请不要复制/粘贴)? 您的 include 搜索路径是什么。 cfg 文件中是否包含 var Settings = xdc.useModule('ti.sysbios.posix.Settings');?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚看到了这个: e2e.ti.com/.../646308

    我假设我现在可以关闭这个线程。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您现在可以关闭此主题。