This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3352:具有 UIA 的示例项目

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642701/rtos-am3352-sample-project-with-uia

器件型号:AM3352

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想将 UIA 与 PDK_AM335x_1_0_7搭配使用、但会显示错误消息(无法检测 UIA 配置)、无法使用。
此问题似乎与以下主题类似。
e2e.ti.com/.../625233


请告诉我如何解决该问题。

此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H.U、

    请访问 http://processors.wiki.ti.com/index.php/FAQ_Sitara_Industrial#Does_System_Analyzer_.28UIA.29_works_for_AM335x_IDK_board.3F

    希望这对您有所帮助。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道如何使用 UIA。 问题是它不适用于 PDK 示例 和 UIA 组合。
    pdkProjectCreate 生成的 exsample 是否不支持 UIA?

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H.U、

    下面是一个讨论 UIA 和 Processor SDK RTOS 的类似主题。
    e2e.ti.com/.../540385

    请查看此主题是否有用、如果没有、我将尝试与 RTOS 专家联系。 谢谢

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lali、

    感谢您的信息、但该主题似乎无法解决使用 PDK 示例的问题。
    在 Processor SDK RTOS 发行说明中、不会检查 AM 335x 是否存在 UIA。 这意味着它还不受支持?


    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H.U、

    我正在与内部同事进行核实、并在收到回复后将返回。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H.U、

    我已检查 PDK 中不支持 UIA。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lali、

    感谢你的答复。

    您是否计划在未来支持适用于 AM335x 处理器 SDK 的 UIA?  如果受支持、这种情况会在何时发生?  

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H.U、

    遗憾的是、目前还没有时间支持它。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lali、

    这对我来说是非常不幸的。
    虽然 UIA 是一款非常有用的工具、但我对决定不支持处理器 SDK 感到惊讶。

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H.U、

    我正在与其他团队重新核实、以确保我的回答正确。 将发布回这里。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H.U、

    我在内部重新检查并确认所有 Cortex-A 和-M 内核都支持 UIA。
    它不是作为 AM335x 处理器 SDK RTOS 的一部分进行封装。

    您可以从 此处抓取 UIA 2_00_06_52 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 并进行试用。

    我希望这有助于我们早日对错误的回应表示歉意。

    Lali