This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:DRA75x DSS 脚本、以转储 CTT 工具接受的格式的目标寄存器设置

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642870/dra746-dra75x-dss-script-to-dump-target-registers-setting-in-format-accepted-by-ctt-tool

器件型号:DRA746
主题中讨论的其他器件:DRA75

我的客户 正在寻找可用于为 CTT 生成输入的脚本(http://www.ti.com/tool/CLOCKTREETOOL)。

AM437有一个示例: http://processors.wiki.ti.com/images/c/c5/AM437x_CTT_DSS_scripts.zip  

他们希望在 以下段落中运行步骤、但在 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM437x_Clock_Tree_Tool#Debug_Access_Port 上运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    看起来 AM4xx 器件的此脚本由外部团队开发。 它不是我们支持和发布的 CTT 自有的 GEL 格式。 我正在连接 DRA7xxx 器件实际的 GEL 脚本。 您可以参阅 CTT_USER_MANUAL 中的"CTT 保存/加载寄存器"小节。 基本上、您可以在连接硬件的同时在 CCS 中运行脚本。 然后、它会在控制台中打印寄存器/值(有时会打印需要修整的寄生线、如"GEL_TextOut")、并将结果复制粘贴到.RD1文件中。  

    e2e.ti.com/.../Scripts.zip

    希望这对您有所帮助、

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用所附的脚本、我能够在 CCS 中转储 一系列 DRA75值。  我将内容保存到文件171212_1227_Readings.RD1...但当我尝试将文件加载回 CTT 时、我收到错误消息: "未知的器件类型文件"

    CortexA15_0:GEL 输出:设备名称 DRA75x_DRA74x_SR2.0_SR1.x
    CortexA15_0:GEL 输出:0x4A002360 0x00000000
    CortexA15_0:GEL 输出:0x4A002534 0x00000000
    CortexA15_0:GEL 输出:0x4A002544 0xFDF45530
    CortexA15_0:GEL 输出:0x4A005100 0x00000100
    CortexA15_0:GEL 输出:0x4A005120 0x00000007
    CortexA15_0:GEL 输出:0x4A00512C 0x00007D08

    CortexA15_0:GEL 输出:0x4AE07888 0x00030000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    几乎就在那里。 正如我之前说过的、您必须去除多余的控制台字符串、如"CortexA15_0:GEL 输出:"。 实质上、您必须在文件末尾粘贴以下内容:

    设备名称 DRA75x_DRA74x_SR2.0_SR1.x
    0x4A002360 0x00000000
    0x4A002534 0x00000000
    0x4A002544 0xFDF45530
    0x4A005100 0x00000100
    0x4A005120 0x00000007
    0x4A00512C 0x00007D08....
    
    
    
    0x4AE07888 0x00030000 

    另请注意、如果您使用的是最新的 CTT (v1.0.0.4)、但使用附加的较旧脚本、则必须更改为1.1而不是1.x、如下所示:"devicename DRA75x_DRA74x_SR2.0_SR1.1"

    希望这对您有所帮助。
    谢谢
    Alex