This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:支持 LCD 32bpp

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641867/am3351-lcd-32bpp-support

器件型号:AM3351

根据用户指南、不支持 bpp 的32位设置。

当 bpp 设置为24位时、交换红色和蓝色。 但是 bpp 设置为32位时、不会交换颜色。

是否可以将32位用于 bpp?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在 wiki 中的哪个位置看到不支持32bpp? RGB888是显示输出格式、内部格式为 XRGB8888。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_LCD_Controller_User_Guide
     
    在上面 的 wiki 链接中、在"Hardware and how it is used"部分中提到了对16bpp 和24bpp 的支持。

    当我设置32bpp 时、触摸屏显示在触摸操作完成时闪烁。 此外、在触摸操作期间还观察到 FIFO 缓冲区下溢错误。 在 wiki 链接的"LCDC 存储器带宽问题"部分中、提到了此类 FIFO 错误、并提供了指向 uboot 补丁的链接。 此链接正常工作。 是否有人可以提供此处建议的补丁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下链接获取补丁-

    您将需要在 u-boot 配置中为 AM3-EVM 或 BeagleBone-Black 使用 DDR_DATA 来为电路板启用此功能。 应用修补程序后, 如果修补程序中的“开箱即用”值设置对您不起作用,您可能需要进一步微调系统的 EMIF 值。