我们喜欢用于评估板的 BeagleBone Black、但有一些问题:
- 有一些在线评论说、无法将5伏输入输入输入输入输入输入到数字 IO 中。 所有 GPIO 引脚都是这样吗? 我们有一些电压为5伏的输入、最好能够适应这些输入、而无需添加分压器或其他硬件。 AM335x 似乎限制在3.3V (AM3358数据表的第5.5节)就证明了这一点。
- 我们似乎可以使用该处理器运行6个单端 PWM 输出–您可以确认吗?
- 当我们在 BBB 上开发程序时、我们似乎需要添加自己的 JTAG 调试器。 对于我们应该使用哪种 JTAG 硬件有任何建议? 我们使用 Code Composer 进行编程、并将在 BBB 上运行 TI-RTOS、因此在 Code Composer 中进行调试将是关键。
此外–如果您想获得有关在 BBB 上使用 TI-RTOS 进行入门和运行的任何其他提示或帮助、我们将不胜感激。 有很多在线资源、但您拥有的任何其他资源或您的团队整合在一起都将非常有用。
谢谢!