This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:ARM 和 M4应用集成

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643791/am5718-arm-and-m4-application-integration

器件型号:AM5718

您好!

我们正在开发两个应用、一个在 ARM 上运行、另一个在 M4上运行。 我们需要有关如何在这两个应用程序之间创建流水线以及如何构建的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在 ARM 上使用什么软件、RESP。 在 M4上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在 ARM 上使用 Linux 处理器 SDK 04.01.00.06。
    使用 M4上的 RTOS 示例应用。

    我们正在 ARM 上开发基于命令行的 v4l2应用。 此应用程序需要将原始图像数据传递给在 M4上运行的应用程序、该应用程序处理原始图像并将其发送回在 ARM 上运行的应用程序。

    目前、我正在尝试使用在 ARM 上运行的示例应用程序、并将字符串传递到 M4上的应用程序(使用 RTOS 示例 ex02_MessageQ)并打印它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikram、

    TI 建议使用 IPC。 请参阅 IPC 指南 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_IPC

    Linux ProcSDK 版本的/lib/firmware.文件系统中包含 IPU 示例 这些测试示例可在 IPC 封装的 RTOS ProcSDK 中找到。 当 Linux 内核启动时、Remoteproc 将找到要下载到 IPU 并开始运行的硬编码 IPU 映像文件。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我能够将映像下载到 IPU 并运行应用程序(消息队列应用程序)并查看日志。

    是否有任何应用展示了共享存储器的使用情况、以便在应用处理器和 M4之间进行更大的数据交换(以 MB 为单位)。 我们希望将在应用处理器中捕获的原始图像提供给 M4。

    Vikram
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikram、

    我认为您是指用于 ARM 和 M4的多种 ARM / DSP 通信文档中提到的一种方法、即大数据 IPC、对吧? 我们只有 ARM 和 DSP 之间的大数据 IPC 示例。 您可能需要查看大数据 wiki 页面和 DSP 示例、以了解如何完成该操作并将其移植到 M4。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rex。 是否有任何文档、其中介绍了移植到 M4的步骤或移植到 M4时需要注意的事项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikram、

    我不熟悉 RTOS 方面的编码。 请为其提交一个新主题。 RTOS 工程师应该能够为您提供帮助。 正如前面所说的、您可能希望深入了解《RTOS 开发人员指南》、 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Software_Developer_Guide

    雷克斯