This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:能否使用 MMC3在 AM5718中连接 EMMC 卡

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182916/am5718-can-i-use-mmc3-for-connecting-emmc-card-in-am5718

器件型号:AM5718

我能否在 AM5718中使用 MMC3代替 MMC2来连接 EMMC 卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MMC2和 MMC3接口符合不同的标准。  MMC2符合 JC64 eMMC 标准(v4.5)、MMC3符合 SDIO v1.0第 E1部分。  客户需要确定所选的 eMMC 器件是否符合这些标准中的任何一个或两个标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 eMMC 设备为:MTFC16GAKAEEF (16GB ),微米级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalpana、

    该 Micron eMMC 芯片是否  直接焊接在客户的 PCB 上?  即、它是芯片还是卡?

    谢谢、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一个芯片、它将直接焊接到我们的 PCB 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalpana、

    您能否详细说明为何不能使用 MMC2?  该接口 计时针对 eMMC 进行了优化。

    此致、

    Kyle