This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:AM3356

Guru**** 1976305 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182400/am3356-am3356

器件型号:AM3356

我们使用的 AM3356处理器具有100Mbs 以太网端口  、该端口在 Linux OS 中配置为使用内部 CPSW 开关。

以太网端口工作正常、没有问题。

我们现在在 电路板上执行一些更改、其中一项要求是支持  802.1AS / IEEE 1588 时间同步  协议。

问题:

 AM3356的 CPSW 是否有与 IEEE1588和802.1AS 等时间同步相关的软件?  

CPSW 是否支持  IEEE1588 / 802.1AS 时间同步?

是否有人使用 CPSW 通过以太网实现了此协议?

根据我搜索的文档、我无法理解 CPSW 是否允许 IEEE 1588时间同步?

欢迎提供 IEEE 1588与 CPSW 拓扑时间同步的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我已将您的查询指派给我们的专家。 他目前正外出度假、因此预计他将在1月返回后收到回复。

    同时、我发现了这些参考文献、您可以查看它们。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SPRACH6D

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux-rt/esd/AM335X/08_02_00_24/exports/docs/linux/Industrial_Protocols_PTP.html

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    苏伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    新年快乐!

    您能不能敦促专家回答我的问题。

    Martin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    新年快乐!

    我们的专家外出度假、上周在 CES 2023上。 您肯定会在本周的某个时候听到他的声音。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    苏伦

x 出现错误。请重试或与管理员联系。