This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:TMS320DM8148

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182779/tms320dm8148-tms320dm8148

器件型号:TMS320DM8148

尊敬的 论坛成员

我们在 多个产品中大量使用 TMS320DM8148

我们通常使用的启动负载为:SPI --> MMC --> UART --> EMAC [BTMODE (4:0)--> 10110]

引导加载文件位于 MMC (不在 SPI 设备上)  

使用 BTMODE 切换 此模式(如表4-1中所示)是成功的并且正常。

最近、我们请求从外部 EEPROM 引导。

将开关设置为: NandI2C --> MMC --> EMAC  --> UART  [BTMODE (4:0)--> 10101]时,系统根本不响应,甚至不会从引导文件可用的 MMC 引导

请提供建议

已附上我们的引导模式配置开关原理图和 TI 表4-1的相关部分

谢谢

Tsfania

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsfania、您好!

    NANDI2C 设备中是否有正确的二进制文件集?

    典型的行为是、如果先前的引导模式不成功、即未找到二进制文件、则会进入下一组引导模式。

    但是、如果二进制文件不正确(无法启动引导操作)、则器件将不会尝试其他引导模式。

    您能否再次检查此点?

    此外、我还必须提到、NAND I2C 模式可能未进行广泛测试。

    此致
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kartin

    如果 您的 NANDI2C 设备有正确的二进制文件集、请提供建议

    即使没有 NANDIC 器件、器件也不会尝试下一个引导模式

    请帮帮我

    此致

    Tsfania