This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:AM5718支持的 eMMC 版本

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1183466/am5718-emmc-version-supported-with-am5718

器件型号:AM5718

大家好、

我的一位客户希望详细讨论 IC 的 eMMC 部分。 基本上、我正在寻找以下信息。 在 AM62中

  • 从 eMMC IC (Linux 或 IDK)引导
  • 支持的 eMMC 版本列表
  • EVM 支持的速度列表
  •  AM5718支持的 eMMC IC 列表。

此致、

Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhurya、您好!

    我看到列出了 AM5718和 AM62x。 这些部件由不同的团队提供支持。 请澄清一下、您询问的是哪款处理器?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick!

    对于这两种器件、我们将评估这些选项。

    感谢您的支持!

    此致、

    Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhurya、您好!

    明白了。 我将从 AM62x 方面发表意见、然后当您准备好与该团队进行交流时、我们会将您的问题发送给 AM57x。

    我正在度假、因此我计划在回来时提供更多信息。 如果我在下周的星期三之前没有回复、请 ping 该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhurya、您好!

    从 AM62x 的角度来看、请参阅 TRM 部分 "MMCSD 概述"。 硬件和软件支持 eMMC 5.1及更早版本。

    我将您的主题重新分配给 AM57x 团队、由他们进行评论。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhurya、您好!

    引用 AM57xx 的 TRM:

    AM57xx TI IDK 上的特定示例: https://www.ti.com/lit/ug/sprui64e/sprui64e.pdf?ts=1673329897626&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、
    基尔西