This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM335x PET 未回复

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639134/am3352-no-reply-from-am335x-pet

器件型号:AM3352

您好、Sitara 支持团队、

我想知道 AM335x 功耗估算工具(PET)的状态。
我在一周前提交了工作表、但没有收到 TI 的回复。

我的客户和同事也无法得到回复。

我提到以下帖子、必须在几分钟后回复。
"提交 AM335x 功耗估算工具(PET)请求后再获取估算值的时间"
e2e.ti.com/.../396948

PET 系统中是否存在任何问题?

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PET 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kanae-San:

    我们目前正与 IT 部门一起研究此问题、并将在此处进行更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kshin,

    感谢你的答复。
    我将等待您的更新。

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kshin,

    我想知道何时恢复 PET 系统?
    请检查该计划吗?

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kshin,


    何时恢复 PET 系统?
    是否可以检查模块以修复系统?

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很抱歉耽误你的答复。 上周我外出了。 我们仍在调查此问题、并在有任何更新时将状态发布在此处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kanae-San:

    IT 团队确定并解决了该问题。 该工具正在工作并立即返回功率估算结果。 很抱歉耽误你的时间,感谢你的耐心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    你好,Kshin,
     

    感谢您的回复!

     

    我还已检查以修复 PET 系统。

    现在没有问题。
     

    感谢您的支持。

     

    此致、

    卡纳