Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TPD12S016
主题中讨论的其他器件: TPD12S016
大家好!
我们设计了使用 AM5718处理器的定制板。 在测试过程中、我们发现"omapdss error:HDMI I2C timeout reading EDID"错误。
请查看我们板的 HDMI 连接下图。 我们对硬件有疑问、因此可以检查并指导我们是否存在任何硬件问题?
此致、谢谢!
Nikunj Patel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TPD12S016
大家好!
我们设计了使用 AM5718处理器的定制板。 在测试过程中、我们发现"omapdss error:HDMI I2C timeout reading EDID"错误。
请查看我们板的 HDMI 连接下图。 我们对硬件有疑问、因此可以检查并指导我们是否存在任何硬件问题?
此致、谢谢!
Nikunj Patel
你好,Tom;
感谢您的快速回复。
必须存在导致此情况的设计或装配体问题。 您组装了多少块电路板? 它们的行为是否都相同? 您是否有不同的 HDMI 显示屏、您可以插入以查看其行为是否不同?
答案:我们已经使用3个不同的板和3个不同的 HDMI 显示屏进行了检查、并且都有相同的问题。
另一项测试是将 AM571x IDK 与 HDMI 面板配合使用、并探测信号以查看有何不同。
答案:我们没有 AM571x IDK 板、因此无法测量该 SCL 引脚。 如果您有 AM571x IDK 板、您能帮助我们探测信号吗?
此致、谢谢!
Nikunj Patel
Nikunj、
我们知道 IDK 可以正常工作。 SCL 被保持在低电平是一个无效的 I2C 总线条件。 它阻止所有通信。 让您探测 IDK 的重点不是查看 SCL 是否保持在低电平。 您应该测量 TPD12S016周围的各种信号、以确定不同运行状态下的差异。 我建议您为此购买一个。
您的 HDMI 原理图实现方式与 IDK 上的实现方式略有不同。 您是否交叉检查了这些差异以确保它们满足您的要求和软件驱动程序? 您能否修改其中一个电路板上的连接以使其与 IDK 实现相匹配、以查看这是否成功?
Tom
你好,Tom;
您的 HDMI 原理图实现方式与 IDK 上的实现方式略有不同。 您是否交叉检查了这些差异以确保它们满足您的要求和软件驱动程序? 您能否修改其中一个电路板上的连接以使其与 IDK 实现相匹配、以查看这是否成功?
回答:是的、GPIO 控制的变化与 IDK 只有一个不同。 但我们已经为此更改了软件配置、并测量了电压、该值为3.29伏。 此外、根据您的建议、我将检查移除 GPIO 连接并将 R559更改为0欧姆。
该线程中 I2C 上的分辨率是多少? 您提到您在标准 I2C 引脚多路复用模式下进行了功能通信。 我看到您询问标准 I2C 和 HDMI I2C 之间的引脚定义是否相反。 这种反转是已知的、并且是正确的。 您的板上是否有此连接不正确以供 HDMI I2C 使用?
答案:我们的板上有正确的连接。
您可以查看我在启动此线程时发布的 HDMI 连接原理图的图像。
此致、谢谢!
Nikunj Patel
您好、Tom、
我捕获了下面列出的图像。
现在、我们已将电路板配置为类似于 IDK[卸载 R561和 R1068、将 R559从10K 更改为0 Ω]。但在连接到 HDMI 连接器后、仍然在 SCL 上、我们无法获得正确的电压输出、因为它看起来不像时钟。
未连接 HDMI 并在 R795处测量时。
2) 2) HDMI 未连接、在 R796处测量。
3) 3) HDMI 未连接、在 R560处测量。
4) 4) HDMI 未连接、在 R562处测量。
5) 5) HDMI 已连接并在 R796处测量。
6) 6) HDMI 已连接、并在 R795处测量。
7) 7) HDMI 已连接并在 R560处测量。
8) 8) HDMI 已连接并在 R562处测量。
我是否还需要从硬件的角度进行更新,请联系我们。
谢谢、此致、
Nikunj Patel。
Nikunj、
此处有两条评论:
1) 1) 我们知道 IDK 可以正常工作。 因此、如果您使连接和电阻器与 IDK 匹配、您的电路板将正常工作。 这表明设计或装配体中有一些与 IDK 不同的东西。 您应该会获得一个 IDK EVM、以便在调试期间启用比较。
2. 你越过了我的要求。 我要求从 TPD12S016的两侧获取示波器捕获、其电路板和测试条件与10月18日的博文中所示相同。
Tom
您好、Tom、
我们现在未捕获示波器图片、但我们测量了两侧的电压、如下所示。 我们已经对另一项测试进行了一些更改、因此我将在两天后捕获示波器图像、然后发送给您。
此致、谢谢!
Nikunj Patel