This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM5728 PCIe 通信

Guru**** 2601305 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639153/linux-am5728-pcie-communication

主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:Linux

你好。

我使用 am5728-EVM、希望通过 PCIe 通信从 PC 发送和接收到我的器件(am5728-EVM)。

是否有任何简单的驱动程序或简单的代码可实现此目的?

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 training.ti.com/am57x-pcie-ep-demo-processor-sdk-linux
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复。
    我想将特定数据从 PC 发送到 am5728-EVM 板、因此在另一侧(在 am5728-EVM 上)可以看到相同的数据。
    或者、我可以使用 PCI (从 PC 到 am5728-EVM)打开其中一个 am5728-EVM LED。
    怎么做呢?
    请帮帮我。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saman、

    对于与 PC 配合使用的 am5728、需要一个与端点功能对应的主机端点窗口 PCI 驱动程序。 在 Linux 中、TI 使用 PCI-EPF-test.c (EP 端)/PCI_endpoint_test (主机端)。 因此、如果在 EP 侧使用 PCI-EPF-test.c、则需要一个类似于 Linux 中使用的 PCI_endpoint_test.c 的 Windows PCI 驱动程序。 或者、您可以在两侧编写自己的代码。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rex、
    主机和器件(am5728)均为 Linux 基础。 因此、我想将数据从 Linux 主机(PC)发送到 am5728-EVM。
    或者从 Linux 主机(PC)向 am5728-EVM 发送数据、并打开此板上的 LED。
    怎么做呢?
    TI 使用 PCI_Test.c 在2 am5728-EVM 中测试 EP 和 RC。
    我可以使用此程序在它们之间发送数据吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saman、

    底线是主机端点 PC 需要具有与端点功能对应的 PCI 驱动程序。 您可以将其移植到 Linux 主机。

    雷克斯