请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 主题中讨论的其他器件:TMDSEVM6678、
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在尝试构建并运行一个有效的以太网示例、作为我的应用的起点。 我一直专注于 NIMU_emacClientExample_EVMC6678C66BiosExampleProject。
我可以编译并运行此示例、但它会生成运行时错误:
[C66xx_0] QMSS 已成功初始化
CPPI 已成功初始化
PA 已成功初始化
TCP/IP 堆栈示例客户端
配置 DHCP 客户端
00000.000 DHCPOpen:NIMUIOCTL (NIMU_GET_DEVICE_MAC)失败、错误代码为-22
服务状态:DHCP:失败:000
服务状态:Telnet:已启用:000
服务状态:HTTP:已启用:000
我已经了解了如何重建 Processor SDK 和 NDK 内核,并且已经在 Add_MACAddress()函数内部进行了调试,该函数调用 NIMU_qmssQPush (),然后通过调用 Qmss_getQueueEntryCount() 100次来轮询 PA 响应队列,然后放弃并超时。 我没有正确构建示例吗? 我是否应该使用更好的示例作为起点? 我们非常感谢您提出的任何建议。 下面是我的配置:
- Code Composer Studio 6.1.2.00015
- NDK_2_25_01_11
- pdk_c667x_2_0_7
- PROCESSOR_SDK_RTOS_c667x_4_01_00_06
- TMDSEVM6678评估板上的 C6678 SOC
谢谢、
Robert