This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:MCU SPI1 (从器件)<--默认为 Main SPI3 (主器件)

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1186561/tda4vm-q1-mcu-spi1-slave-----main-spi3-master-on-default

器件型号:TDA4VM-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

你(们)好  

上电时 、MCU SPI1 (从器件)连接到主 SPI3 (主器件)。 这种选择背后是否有原因?是否有任何取决于此连接的 FW、可能是 SCIClient?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daviel、

    TRM 中有一个部分描述了哪些实例是硬接线的、您引用的是主从实例?

    请详述一下。

    此致、

    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、第1463页规定:  

    默认情况下、在加电时、MCSPI3作为主器件连接到 MCU_MCSPI1。 MCU_MCSPI1和 MCSPI3可选择性地映射到外部器件焊盘。

    这个问题的另一种表述方式是、我是否可以将这些模块多路复用为外部引脚、SOC 仍然可以完全运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="463856" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1186561/tda4vm-q1-mcu-spi1-slave----- main-spi3-max-on-default/4470615#4470615"]将此问题的另一种表述方式是,是否可以将这些模块复用到外部引脚,SOC 仍可完全正常运行

    这些是内部硬接线、不可用于外部多路复用。

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您可能指 的是 MCU_MCSPI2和 MCSPI4、它们不能在外部进行多路复用。

    但是、某些应用需要在 MCU R5上运行 SCIServer 等 FW。 (请参阅下面的)。 此软件的通信是否取决于 MCU SPI1 (从器件) 和主 SPI3 (主器件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDA4VM 数据手册包括 每个引脚的模式、因此显示了哪些 SPI 接口在外部可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robert。

    Daviel、

    除您提到的实线连接外:

    [引用 userid="463856" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1186561/tda4vm-q1-mcu-spi1-slave----- main-spi3-master-on-default/4472304#4472304]MCU_MCSPI2和 MCSPI4、无法从外部进行多路复用。

    其他则为外部可用。

    -凯尔西