This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:在重新启动期间、sdhci-OMAP 超时

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1167358/am4372-sdhci-omap-timout-during-reboot

器件型号:AM4372
主题中讨论的其他器件:AM4378

您好、Andrew

 您是否对 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1114937/am4372-sdhci-omap-timout-during-reboot/ 主题有任何更新?

同时、我们已将 Linux 内核从 TI GIT (SRCREV ="76979ae4875941639fe73982a10d69c8cfc533d9")更新为版本5.10.145、此版本也会出现问题。

此致

Paweł μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    您能否提供`cat /sys/kernel/debug/mmc1/ios`的输出?

    对于这种特殊情况、可能需要稍微远一点(因为在正常运行期间、您似乎不会遇到问题)、但我仍然想知道是否将 eMMC 接口时钟频率限制为25MHz 并减小总线宽度(所有这些都是通过 DTS 条目实现的) 会对观察到的故障率产生任何影响。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andreas

    此时、时钟为52MHz、总线宽度为4位:

    # cat /sys/kernel/debug/mmc1/ios
    clock: 52000000 Hz
    vdd: 21 (3.3 ~ 3.4 V)
    bus mode: 2 (push-pull)
    chip select: 0 (don't care)
    power mode: 2 (on)
    bus width: 2 (4 bits)
    timing spec: 1 (mmc high-speed)
    signal voltage: 0 (3.30 V)
    driver type: 0 (driver type B)

    Best Regards

    Paweł

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andreas

    将 mmc1的时钟更改为26MHz 后、问题也会重现:

    [64.668415] sdhci-OMAP 481d8000.mmc:t 中控制器复位等待超时
    [74.723248] mmc1:等待硬件 cmd 中断超时。
    [74.729046] mmc1:sdhci:==== SDHCI 寄存器转储====
    [74.735532] mmc1:sdhci:sys addr:0x00000000 |版本:0x00003101
    [74.742013] mmc1:sdhci:blk 大小:0x00000000 | Blk cnt:0x00000000
    [74.748493] mmc1:sdhci:参数:0x00010000 | Trn 模式:0x00000000
    [74.754971] mmc1:sdhci:present:0x01f70000 | Host ctl:0x00000000
    [74.761450] mmc1:sdhci:power:0x00000000 | Blk GAP:0x00000000
    [74.767928] mmc1:sdhci:WAKE-UP:0x00000000 |时钟:0x00000000
    [74.774406] mmc1:sdhci:超时:0x00000000 | int stat:0x00000000
    [74.780885] mmc1:sdhci:int enab:0x007f0003 | sig enab:0x007f0003
    [74.787364] mmc1:sdhci:acmd stat:0x00000000 |插槽内部:0x00000000
    [74.793842] mmc1:sdhci:cap:0x05e10080 | caps_1:0x00000000
    [74.800320] mmc1:sdhci:cmd:0x00000d1a |最大电流:0x00000000
    [74.806798] mmc1:sdhci:RESP[0]:0x00000000 | Resp[1]:0x00000000
    [74.813276] mmc1:sdhci:RESP[2]:0x00000000 | Resp[3]:0x00000000
    [74.819751] mmc1:sdhci:host ctl2:0x00000000
    [74.824223] mmc1:sdhci:========================================================
    [74.859991] sdhci-OMAP 481d8000.mmc:t 中的控制器复位超时

    # cat /sys/kernel/debug/mmc1/ios
    时钟:26000000 Hz
    VDD:21 (3.3 ~ 3.4V)
    总线模式:2 (推挽)
    芯片选择:0 (无关)
    功率模式:2 (开启)
    总线宽度:2 (4位)
    时序规格:1 (MMC 高速)
    信号电压:0 (3.30V)
    驱动程序类型:0 (驱动程序类型 B)

    此致

    Paweł μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    我还涉及到这个问题、 器件的硬件部分在我身边。 下面的原理图显示了如何将 eMMC 与 MMC1端口上的 Sitara 连接在一起。  我检查了电源并观察 clk/data 信号、器件启动时看起来不错。 电压也是标称值、没有任何毛刺脉冲。  此外、如果我的观察结果正确、如果我看到 reboot 命令"关于 mmc1的超时 POST "出现问题 、则信号 clk/data 将关闭。  但是、如果 reboot 命令运行正常、则在重新安装系统之前仍会观察到信号 clk/data。

    我的软件团队同事在重新启动时增加了一些延迟、因为我需要更多的时间来观察信号、似乎无意中解决了这个问题、但这不是解决方案。

    我可以从我的方面检查什么,有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damina 和 Pawl:

    您是否曾尝试在 AM437x GP EVM 上重现此问题? 如果是这样、我们可以在本地调试它。

    当问题在大约一个小时内发生时、大约需要多少次重新启动迭代?

    安装 SD 卡时、您发现超时问题的频率如何? 如果循环运行 mount/umount SD 卡测试,是否会更快地出现超时问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将在 下周对 AM437x GP EVM 进行设置并运行重启测试。

    通常、在测试电路板回路中的重启时、需要大约1小时才能重现问题。

    对于 SD 卡、我们将准备类似的测试并告知您。

    此致

    Paweł μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    感谢您收集 EVM 上的日期。

    昨晚我在 AM437x GP EVM 上测试了 SD 卡安装/安装应力测试。 它在超过35K 次迭代的情况下持续一夜运行、但未触发超时。

    我使用了 SDK v8.2.0.24预构建的基本文件系统、使用 NFS 根文件系统、然后运行以下脚本以装载/装载 SD 卡的第二个分区。

    #!/bin/sh
    
    mount /dev/mmcblk0p2 /mnt || exit 1
    ls /mnt
    umount /mnt || exit 2
    

    (我有另一个脚本循环运行此脚本。)

    现在我已停止测试、并在 SD 卡上运行 Linux 基本文件系统的情况下运行"reboot -f"。 让我们看看该测试是否会触发超时问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的更新、到目前为止、当我们板上的系统从 eMMC 运行时、这两个问题都重现了。 我们计划为  AM437x GP EVM 准备相同的设置。

    另一个看法是,今天,当问题再次出现时,最后又有一条线:

    [ 64.025605] mmc1: card 0001 removed

    Sending all processes the TERM signal...
    Sending all processes the KILL signal...
    Deactivating swap...
    Unmounting local filesystems...
    [ 22.765354] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
    Rebooting... [ 33.122542] mmc1: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
    [ 33.128355] mmc1: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [ 33.134843] mmc1: sdhci: Sys addr: 0x00000000 | Version: 0x00003101
    [ 33.141325] mmc1: sdhci: Blk size: 0x00000000 | Blk cnt: 0x00000000
    [ 33.147804] mmc1: sdhci: Argument: 0x00010000 | Trn mode: 0x00000000
    [ 33.154287] mmc1: sdhci: Present: 0x01f70000 | Host ctl: 0x00000000
    [ 33.160766] mmc1: sdhci: Power: 0x00000000 | Blk gap: 0x00000000
    [ 33.167247] mmc1: sdhci: Wake-up: 0x00000000 | Clock: 0x00000000
    [ 33.173726] mmc1: sdhci: Timeout: 0x00000000 | Int stat: 0x00000000
    [ 33.180207] mmc1: sdhci: Int enab: 0x007f0003 | Sig enab: 0x007f0003
    [ 33.186687] mmc1: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [ 33.193166] mmc1: sdhci: Caps: 0x05e10080 | Caps_1: 0x00000000
    [ 33.199646] mmc1: sdhci: Cmd: 0x00000d1a | Max curr: 0x00000000
    [ 33.206126] mmc1: sdhci: Resp[0]: 0x00000000 | Resp[1]: 0x00000000
    [ 33.212605] mmc1: sdhci: Resp[2]: 0x00000000 | Resp[3]: 0x00000000
    [ 33.219083] mmc1: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [ 33.223555] mmc1: sdhci: ============================================
    [ 33.259633] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [ 33.297324] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [ 43.362522] mmc1: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
    [ 43.368320] mmc1: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [ 43.374804] mmc1: sdhci: Sys addr: 0x00000000 | Version: 0x00003101
    [ 43.381286] mmc1: sdhci: Blk size: 0x00000000 | Blk cnt: 0x00000000
    [ 43.387767] mmc1: sdhci: Argument: 0x00010000 | Trn mode: 0x00000000
    [ 43.394248] mmc1: sdhci: Present: 0x01f70000 | Host ctl: 0x00000000
    [ 43.400728] mmc1: sdhci: Power: 0x00000000 | Blk gap: 0x00000000
    [ 43.407207] mmc1: sdhci: Wake-up: 0x00000000 | Clock: 0x00000000
    [ 43.413686] mmc1: sdhci: Timeout: 0x00000000 | Int stat: 0x00000000
    [ 43.420167] mmc1: sdhci: Int enab: 0x007f0003 | Sig enab: 0x007f0003
    [ 43.426647] mmc1: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [ 43.433126] mmc1: sdhci: Caps: 0x05e10080 | Caps_1: 0x00000000
    [ 43.439606] mmc1: sdhci: Cmd: 0x00000d1a | Max curr: 0x00000000
    [ 43.446085] mmc1: sdhci: Resp[0]: 0x00000000 | Resp[1]: 0x00000000
    [ 43.452564] mmc1: sdhci: Resp[2]: 0x00000000 | Resp[3]: 0x00000000
    [ 43.459041] mmc1: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [ 43.463513] mmc1: sdhci: ============================================
    [ 43.499242] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [ 43.536926] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [ 53.602515] mmc1: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
    [ 53.608308] mmc1: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [ 53.614794] mmc1: sdhci: Sys addr: 0x00000000 | Version: 0x00003101
    [ 53.621276] mmc1: sdhci: Blk size: 0x00000000 | Blk cnt: 0x00000000
    [ 53.627756] mmc1: sdhci: Argument: 0x00010000 | Trn mode: 0x00000000
    [ 53.634236] mmc1: sdhci: Present: 0x01f70000 | Host ctl: 0x00000000
    [ 53.640715] mmc1: sdhci: Power: 0x00000000 | Blk gap: 0x00000000
    [ 53.647194] mmc1: sdhci: Wake-up: 0x00000000 | Clock: 0x00000000
    [ 53.653673] mmc1: sdhci: Timeout: 0x00000000 | Int stat: 0x00000000
    [ 53.660153] mmc1: sdhci: Int enab: 0x007f0003 | Sig enab: 0x007f0003
    [ 53.666632] mmc1: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [ 53.673112] mmc1: sdhci: Caps: 0x05e10080 | Caps_1: 0x00000000
    [ 53.679591] mmc1: sdhci: Cmd: 0x00000d1a | Max curr: 0x00000000
    [ 53.686070] mmc1: sdhci: Resp[0]: 0x00000000 | Resp[1]: 0x00000000
    [ 53.692549] mmc1: sdhci: Resp[2]: 0x00000000 | Resp[3]: 0x00000000
    [ 53.699026] mmc1: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [ 53.703497] mmc1: sdhci: ============================================
    [ 53.739221] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [ 53.776899] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [ 63.842515] mmc1: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
    [ 63.848307] mmc1: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [ 63.854791] mmc1: sdhci: Sys addr: 0x00000000 | Version: 0x00003101
    [ 63.861273] mmc1: sdhci: Blk size: 0x00000000 | Blk cnt: 0x00000000
    [ 63.867754] mmc1: sdhci: Argument: 0x00010000 | Trn mode: 0x00000000
    [ 63.874235] mmc1: sdhci: Present: 0x01f70000 | Host ctl: 0x00000000
    [ 63.880713] mmc1: sdhci: Power: 0x00000000 | Blk gap: 0x00000000
    [ 63.887193] mmc1: sdhci: Wake-up: 0x00000000 | Clock: 0x00000000
    [ 63.893673] mmc1: sdhci: Timeout: 0x00000000 | Int stat: 0x00000000
    [ 63.900153] mmc1: sdhci: Int enab: 0x007f0003 | Sig enab: 0x007f0003
    [ 63.906632] mmc1: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [ 63.913112] mmc1: sdhci: Caps: 0x05e10080 | Caps_1: 0x00000000
    [ 63.919592] mmc1: sdhci: Cmd: 0x00000d1a | Max curr: 0x00000000
    [ 63.926071] mmc1: sdhci: Resp[0]: 0x00000000 | Resp[1]: 0x00000000
    [ 63.932551] mmc1: sdhci: Resp[2]: 0x00000000 | Resp[3]: 0x00000000
    [ 63.939028] mmc1: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [ 63.943499] mmc1: sdhci: ============================================
    [ 63.979238] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [ 64.016913] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [ 64.025605] mmc1: card 0001 removed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    [引用 userid="133075" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1167358/am4372-sdhci-omap-timout-during-reboot/4436603 #4436603"]

    另一个看法是,今天,当问题再次出现时,最后又有一条线:

    [ 64.025605] mmc1: card 0001 removed

    [/报价]

    在正常情况下,如果成功重新引导,日志中是否打印了此行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    重新启动失败。 器件暂停并需要关闭电源、与之前的情况相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    我的意思是、当不发生超时问题时、这行是否打印在 Linux 关闭日志中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    否、在成功重新引导期间、不会打印:

    Sending all processes the TERM signal...
    logout
    Sending all processes the KILL signal...
    Deactivating swap...
    Unmounting local filesystems...
    [ 1587.586922] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
    Rebooting... [ 1587.885399] reboot: Restarting system
    CCCCCCCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Pawel、

    您能否应用以下内核调试补丁并在您的平台上重新运行测试? 它应该转储内核调用堆栈、这可能会显示如何触发此卡删除例程。 如果发生超时问题并且调用堆栈被转储到日志中、请提供内核关闭日志。

    diff --git a/drivers/mmc/core/bus.c b/drivers/mmc/core/bus.c
    index 4383c262b3f5..5aafea731a38 100644
    --- a/drivers/mmc/core/bus.c
    +++ b/drivers/mmc/core/bus.c
    @@ -406,6 +406,7 @@ void mmc_remove_card(struct mmc_card *card)
                    } else {
                            pr_info("%s: card %04x removed\n",
                                    mmc_hostname(card->host), card->rca);
    +                       dump_stack();
                    }
                    device_del(&card->dev);
                    of_node_put(card->dev.of_node);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、以下是调用堆栈的关断日志:

    Sending all processes the TERM signal...
    Sending all processes the KILL signal...
    Deactivating swap...
    Unmounting local filesystems...
    [   40.692484] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
    Rebooting... [   51.043986] mmc1: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
    [   51.049801] mmc1: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [   51.056287] mmc1: sdhci: Sys addr:  0x00000000 | Version:  0x00003101
    [   51.062769] mmc1: sdhci: Blk size:  0x00000000 | Blk cnt:  0x00000000
    [   51.069249] mmc1: sdhci: Argument:  0x00010000 | Trn mode: 0x00000000
    [   51.075729] mmc1: sdhci: Present:   0x01f70000 | Host ctl: 0x00000000
    [   51.082209] mmc1: sdhci: Power:     0x00000000 | Blk gap:  0x00000000
    [   51.088688] mmc1: sdhci: Wake-up:   0x00000000 | Clock:    0x00000000
    [   51.095168] mmc1: sdhci: Timeout:   0x00000000 | Int stat: 0x00000000
    [   51.101648] mmc1: sdhci: Int enab:  0x007f0003 | Sig enab: 0x007f0003
    [   51.108128] mmc1: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [   51.114608] mmc1: sdhci: Caps:      0x05e10080 | Caps_1:   0x00000000
    [   51.121088] mmc1: sdhci: Cmd:       0x00000d1a | Max curr: 0x00000000
    [   51.127568] mmc1: sdhci: Resp[0]:   0x00000000 | Resp[1]:  0x00000000
    [   51.134047] mmc1: sdhci: Resp[2]:   0x00000000 | Resp[3]:  0x00000000
    [   51.140524] mmc1: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [   51.144997] mmc1: sdhci: ============================================
    [   51.181055] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [   51.218764] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [   61.284005] mmc1: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
    [   61.289804] mmc1: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [   61.296289] mmc1: sdhci: Sys addr:  0x00000000 | Version:  0x00003101
    [   61.302770] mmc1: sdhci: Blk size:  0x00000000 | Blk cnt:  0x00000000
    [   61.309252] mmc1: sdhci: Argument:  0x00010000 | Trn mode: 0x00000000
    [   61.315733] mmc1: sdhci: Present:   0x01f70000 | Host ctl: 0x00000000
    [   61.322213] mmc1: sdhci: Power:     0x00000000 | Blk gap:  0x00000000
    [   61.328693] mmc1: sdhci: Wake-up:   0x00000000 | Clock:    0x00000000
    [   61.335173] mmc1: sdhci: Timeout:   0x00000000 | Int stat: 0x00000000
    [   61.341655] mmc1: sdhci: Int enab:  0x007f0003 | Sig enab: 0x007f0003
    [   61.348134] mmc1: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [   61.354614] mmc1: sdhci: Caps:      0x05e10080 | Caps_1:   0x00000000
    [   61.361094] mmc1: sdhci: Cmd:       0x00000d1a | Max curr: 0x00000000
    [   61.367574] mmc1: sdhci: Resp[0]:   0x00000000 | Resp[1]:  0x00000000
    [   61.374053] mmc1: sdhci: Resp[2]:   0x00000000 | Resp[3]:  0x00000000
    [   61.380530] mmc1: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [   61.385003] mmc1: sdhci: ============================================
    [   61.420751] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [   61.458450] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [   71.523985] mmc1: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
    [   71.529781] mmc1: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [   71.536267] mmc1: sdhci: Sys addr:  0x00000000 | Version:  0x00003101
    [   71.542748] mmc1: sdhci: Blk size:  0x00000000 | Blk cnt:  0x00000000
    [   71.549228] mmc1: sdhci: Argument:  0x00010000 | Trn mode: 0x00000000
    [   71.555709] mmc1: sdhci: Present:   0x01f70000 | Host ctl: 0x00000000
    [   71.562188] mmc1: sdhci: Power:     0x00000000 | Blk gap:  0x00000000
    [   71.568667] mmc1: sdhci: Wake-up:   0x00000000 | Clock:    0x00000000
    [   71.575146] mmc1: sdhci: Timeout:   0x00000000 | Int stat: 0x00000000
    [   71.581626] mmc1: sdhci: Int enab:  0x007f0003 | Sig enab: 0x007f0003
    [   71.588105] mmc1: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [   71.594585] mmc1: sdhci: Caps:      0x05e10080 | Caps_1:   0x00000000
    [   71.601065] mmc1: sdhci: Cmd:       0x00000d1a | Max curr: 0x00000000
    [   71.607544] mmc1: sdhci: Resp[0]:   0x00000000 | Resp[1]:  0x00000000
    [   71.614023] mmc1: sdhci: Resp[2]:   0x00000000 | Resp[3]:  0x00000000
    [   71.620500] mmc1: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [   71.624971] mmc1: sdhci: ============================================
    [   71.660715] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [   71.698414] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [   81.763987] mmc1: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
    [   81.769779] mmc1: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [   81.776262] mmc1: sdhci: Sys addr:  0x00000000 | Version:  0x00003101
    [   81.782743] mmc1: sdhci: Blk size:  0x00000000 | Blk cnt:  0x00000000
    [   81.789224] mmc1: sdhci: Argument:  0x00010000 | Trn mode: 0x00000000
    [   81.795704] mmc1: sdhci: Present:   0x01f70000 | Host ctl: 0x00000000
    [   81.802184] mmc1: sdhci: Power:     0x00000000 | Blk gap:  0x00000000
    [   81.808664] mmc1: sdhci: Wake-up:   0x00000000 | Clock:    0x00000000
    [   81.815142] mmc1: sdhci: Timeout:   0x00000000 | Int stat: 0x00000000
    [   81.821621] mmc1: sdhci: Int enab:  0x007f0003 | Sig enab: 0x007f0003
    [   81.828100] mmc1: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [   81.834579] mmc1: sdhci: Caps:      0x05e10080 | Caps_1:   0x00000000
    [   81.841059] mmc1: sdhci: Cmd:       0x00000d1a | Max curr: 0x00000000
    [   81.847538] mmc1: sdhci: Resp[0]:   0x00000000 | Resp[1]:  0x00000000
    [   81.854018] mmc1: sdhci: Resp[2]:   0x00000000 | Resp[3]:  0x00000000
    [   81.860495] mmc1: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [   81.864966] mmc1: sdhci: ============================================
    [   81.900700] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [   81.938397] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [   81.947059] mmc1: card 0001 removed
    [   81.950578] Printing stack
    [   81.950605] CPU: 0 PID: 68 Comm: kworker/0:4 Not tainted 5.10.153-g3eee621d16 #1
    [   81.961391] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [   81.967456] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
    [   81.972341] [<c010d058>] (unwind_backtrace) from [<c010a218>] (show_stack+0x10/0x14)
    [   81.980221] [<c010a218>] (show_stack) from [<c072269c>] (mmc_remove_card+0xb8/0xbc)
    [   81.987985] [<c072269c>] (mmc_remove_card) from [<c0724060>] (mmc_detect+0x3c/0x6c)
    [   81.995728] [<c0724060>] (mmc_detect) from [<c07217a8>] (mmc_rescan+0xec/0x53c)
    [   82.003122] [<c07217a8>] (mmc_rescan) from [<c014139c>] (process_one_work+0x1b8/0x450)
    [   82.011138] [<c014139c>] (process_one_work) from [<c014168c>] (worker_thread+0x58/0x5cc)
    [   82.019332] [<c014168c>] (worker_thread) from [<c0146224>] (kthread+0x140/0x184)
    [   82.026815] [<c0146224>] (kthread) from [<c0100148>] (ret_from_fork+0x14/0x2c)
    [   82.034105] Exception stack(0xc2c4ffb0 to 0xc2c4fff8)
    [   82.039200] ffa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [   82.047460] ffc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [   82.055725] ffe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    感谢您的日志。 它显示了在内核工作中调用的 MMC 删除。 是否可以添加以下内核补丁并再次捕获故障? 日志将显示调度内核工作的调用堆栈。 不再需要之前的内核调试补丁、您可以根据需要将其删除。

    diff --git a/drivers/mmc/core/core.c b/drivers/mmc/core/core.c
    index eb82f6aac951..722651e445b6 100644
    --- a/drivers/mmc/core/core.c
    +++ b/drivers/mmc/core/core.c
    @@ -1466,6 +1466,7 @@ void _mmc_detect_change(struct mmc_host *host, unsigned long delay, bool cd_irq)
                    __pm_wakeup_event(host->ws, 5000);
    
            host->detect_change = 1;
    +       dump_stack();
            mmc_schedule_delayed_work(&host->detect, delay);
     }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    我这边只是一个更新-我已经在 AM437x GP EVM 上测试了以下3种场景、每种场景都运行了12-24小时、但没有发现任何重启问题、没有 MMC 超时。

    -NFS 上的 rootfs,挂载/卸载 SD 卡第二个分区(ext4);

    -SD 卡上的 rootfs,重新引导-f;

    -eMMC 上的 rootfs,重新引导-f

    我认为我们可能也应该从硬件角度来看待您的系统、但还不确定从哪里开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的更新、  我们计划明天对 AM437x GP EVM 进行测试。 关于硬件、我想我们可以通过本地支持、电路板原理图、Linux 内核配置和 DTS 文件为您提供帮助。

    我已经在   core.c 中的_mmc_detect_change 函数中添加了 dump_stack(),但我只能在 启动期间看到此函数的调用。 我在故障和正常模式下都看不到它处于关断状态:

    CCCCCCCC
    U-Boot SPL 2021.10-gd80bb749fa (Oct 04 2021 - 15:09:26 +0000)
    Trying to boot from MMC1
    
    
    U-Boot 2021.10-gd80bb749fa (Oct 04 2021 - 15:09:26 +0000)
    
    CPU  : AM437X-GP rev 1.2
    Model: xxx
    DRAM:  1 GiB
    MMC:   OMAP SD/MMC: 0
    Loading Environment from FAT... OK
    Loading Environment from nowhere... OK
    In:    serial@44e09000
    Out:   serial@44e09000
    Err:   serial@44e09000
    Net:   eth2: ethernet@4a100000
    Hit any key to stop autoboot:  0 
    The rootfspart variable was imported from FAT (2)
    12907008 bytes read in 730 ms (16.9 MiB/s)
    72376 bytes read in 7 ms (9.9 MiB/s)
    Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0xc4f200 ]
    ## Flattened Device Tree blob at 88000000
       Booting using the fdt blob at 0x88000000
       Loading Device Tree to bdf55000, end bdf69ab7 ... OK
    
    Starting kernel ...
    
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [    0.000000] Linux version 5.10.153-g3eee621d16 (oe-user@oe-host) (arm-poky-linux-gnueabi-gcc (GCC) 9.5.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.34.0.20200910) #1 PREEMPT Fri Dec 2 16:30:46 UTC 2022
    [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
    [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    [    0.000000] OF: fdt: Machine model: xxx
    [    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
    [    0.000000] efi: UEFI not found.
    [    0.000000] cma: Reserved 48 MiB at 0xbac00000
    [    0.000000] Zone ranges:
    [    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000080000000-0x00000000afffffff]
    [    0.000000]   HighMem  [mem 0x00000000b0000000-0x00000000bfffffff]
    [    0.000000] Movable zone start for each node
    [    0.000000] Early memory node ranges
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
    [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
    [    0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
    [    0.000000] AM437x ES1.2 (neon)
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 260416
    [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait ro
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [    0.000000] Memory: 961520K/1048576K available (9216K kernel code, 672K rwdata, 3088K rodata, 13312K init, 277K bss, 37904K reserved, 49152K cma-reserved, 212920K highmem)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
    [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000] rcu:     RCU event tracing is enabled.
    [    0.000000]  Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
    [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
    [    0.000000] L2C: platform modifies aux control register: 0x0e030000 -> 0x3e430000
    [    0.000000] L2C: DT/platform modifies aux control register: 0x0e030000 -> 0x3e430000
    [    0.000000] L2C-310 enabling early BRESP for Cortex-A9
    [    0.000000] OMAP L2C310: ROM does not support power control setting
    [    0.000000] L2C-310 dynamic clock gating disabled, standby mode disabled
    [    0.000000] L2C-310 cache controller enabled, 16 ways, 256 kB
    [    0.000000] L2C-310: CACHE_ID 0x410000c9, AUX_CTRL 0x4e430000
    [    0.000000] TI gptimer clocksource: always-on /ocp@44000000/interconnect@44c00000/segment@200000/target-module@31000
    [    0.000011] sched_clock: 32 bits at 25MHz, resolution 40ns, wraps every 85899345900ns
    [    0.000030] clocksource: dmtimer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 76450417870 ns
    [    0.000160] OMAP clocksource: 32k_counter at 32768 Hz
    [    0.000176] clocksource: 32k_counter: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 58327039986419 ns
    [    0.000456] TI gptimer clockevent: 25000000 Hz at /ocp@44000000/interconnect@48000000/segment@0/target-module@40000
    [    0.001733] Console: colour dummy device 80x30
    [    0.001797] Calibrating delay loop... 1594.16 BogoMIPS (lpj=7970816)
    [    0.087723] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.087955] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [    0.087984] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [    0.088984] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [    0.089053] CPU0: Spectre v2: using BPIALL workaround
    [    0.090156] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100060
    [    0.090330] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.090449] EFI services will not be available.
    [    0.091004] devtmpfs: initialized
    [    0.104130] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
    [    0.104425] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [    0.104453] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
    [    0.108287] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.109256] DMI not present or invalid.
    [    0.110083] NET: Registered protocol family 16
    [    0.111922] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
    [    0.120434] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
    [    0.120448] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
    [    0.120465] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.120473] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
    [    0.120926] cpuidle: using governor ladder
    [    0.120965] cpuidle: using governor menu
    [    0.945259] No ATAGs?
    [    0.945298] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
    [    0.945310] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
    [    0.973740] iommu: Default domain type: Translated 
    [    0.976144] SCSI subsystem initialized
    [    0.976793] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.976810] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    0.976838] PTP clock support registered
    [    0.976907] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    0.979709] clocksource: Switched to clocksource dmtimer
    [    0.987552] NET: Registered protocol family 2
    [    0.988385] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
    [    0.989897] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
    [    0.989959] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.990033] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.990126] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    [    0.990313] UDP hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [    0.990345] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [    0.990519] NET: Registered protocol family 1
    [    0.991204] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.991224] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.991232] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.991239] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    1.080690] Initialise system trusted keyrings
    [    1.081004] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
    [    1.084999] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    1.085937] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    1.086015] Key type id_resolver registered
    [    1.086024] Key type id_legacy registered
    [    1.086111] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [    1.086133] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
    [    1.086177] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
    [    1.086981] Key type asymmetric registered
    [    1.087003] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    1.087065] bounce: pool size: 64 pages
    [    1.087124] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
    [    1.087138] io scheduler mq-deadline registered
    [    1.087147] io scheduler kyber registered
    [    1.217042] OMAP GPIO hardware version 0.1
    [    1.312731] ti-sysc: probe of 44e31000.target-module failed with error -16
    [    1.358012] ti-sysc: probe of 48040000.target-module failed with error -16
    [    1.393839] omap-mailbox 480c8000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
    [    1.513227] debugfs: Directory '49000000.dma' with parent 'dmaengine' already present!
    [    1.513269] edma 49000000.dma: TI EDMA DMA engine driver
    [    1.524852] pinctrl-single 44e10800.pinmux: 199 pins, size 796
    [    1.575227] Serial: 8250/16550 driver, 6 ports, IRQ sharing enabled
    [    1.578206] omap8250 44e09000.serial: No clock speed specified: using default: 48000000
    [    1.579169] printk: console [ttyS0] disabled
    [    1.579352] 44e09000.serial: ttyS0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 56, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    2.279539] printk: console [ttyS0] enabled
    [    2.284887] omap8250 481a6000.serial: No clock speed specified: using default: 48000000
    [    2.294026] 481a6000.serial: ttyS3 at MMIO 0x481a6000 (irq = 68, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    2.303845] omap8250 481a8000.serial: No clock speed specified: using default: 48000000
    [    2.313009] 481a8000.serial: ttyS4 at MMIO 0x481a8000 (irq = 69, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    2.322774] omap8250 481aa000.serial: No clock speed specified: using default: 48000000
    [    2.331906] 481aa000.serial: ttyS5 at MMIO 0x481aa000 (irq = 70, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    2.344004] omap_rng 48310000.rng: Random Number Generator ver. 20
    [    2.350529] random: crng init done
    [    2.374717] loop: module loaded
    [    2.387688] tpm_tis_spi spi1.0: 2.0 TPM (device-id 0x1B, rev-id 22)
    [    2.449767] davinci_mdio 4a101000.mdio: davinci mdio revision 1.6, bus freq 1000000
    [    2.466397] davinci_mdio 4a101000.mdio: phy[2]: device 4a101000.mdio:02, driver unknown
    [    2.475331] cpsw-switch 4a100000.switch: initialized cpsw ale version 1.4
    [    2.482263] cpsw-switch 4a100000.switch: ALE Table size 1024
    [    2.488058] cpsw-switch 4a100000.switch: cpts: overflow check period 500 (jiffies)
    [    2.495823] cpsw-switch 4a100000.switch: CPTS: ref_clk_freq:250000000 calc_mult:2147483648 calc_shift:29 error:0 nsec/sec
    [    2.506954] cpsw-switch 4a100000.switch: Detected MACID = 48:70:1e:bd:aa:6f
    [    2.514909] cpsw-switch 4a100000.switch: initialized (regs 0x4a100000, pool size 256) hw_ver:0019010F 1.15 (0)
    [    2.526630] rtc-pcf2123 spi2.0: spiclk 1000 KHz.
    [    2.532094] rtc-pcf2123 spi2.0: registered as rtc1
    [    2.537016] i2c /dev entries driver
    [    2.542927] device-mapper: ioctl: 4.43.0-ioctl (2020-10-01) initialised: dm-devel@redhat.com
    [    2.553146] cpuidle: enable-method property 'ti,am4372' found operations
    [    2.561734] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    2.567952] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    2.573741] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    2.581544] omap_gpio 44e07000.gpio: Could not set line 6 debounce to 200000 microseconds (-22)
    [    2.593354] sdhci-omap 481d8000.mmc: supply vqmmc not found, using dummy regulator
    [    2.604996] NET: Registered protocol family 10
    [    2.610651] sdhci-omap 47810000.mmc: allocated mmc-pwrseq
    [    2.616211] sdhci-omap 47810000.mmc: supply vqmmc not found, using dummy regulator
    [    2.623918] sdhci-omap 48060000.mmc: Got CD GPIO
    [    2.628752] sdhci-omap 48060000.mmc: supply vqmmc not found, using dummy regulator
    [    2.650892] Segment Routing with IPv6
    [    2.654713] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
    [    2.670660] NET: Registered protocol family 17
    [    2.676075] Key type dns_resolver registered
    [    2.687579] omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added
    [    2.694135] _mmc_detec_change
    [    2.694155] CPU: 0 PID: 59 Comm: kworker/u2:2 Not tainted 5.10.153-g3eee621d16 #1
    [    2.706193] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    2.711072] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [    2.717043] Workqueue: events_unbound async_run_entry_fn
    [    2.730027] _mmc_detec_change
    [    2.730052] CPU: 0 PID: 53 Comm: kworker/u2:1 Not tainted 5.10.153-g3eee621d16 #1
    [    2.741149] _mmc_detec_change
    [    2.741161] CPU: 0 PID: 7 Comm: kworker/u2:0 Not tainted 5.10.153-g3eee621d16 #1
    [    2.760197] [<c010d058>] (unwind_backtrace) from [<c010a218>] (show_stack+0x10/0x14)
    [    2.768016] [<c010a218>] (show_stack) from [<c09f1724>] (_mmc_detect_change+0x48/0x68)
    [    2.777538] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [    2.783582] Hardware name: Generic AM43 (Flattened Device Tree)
    [    2.789552] Workqueue: events_unbound async_run_entry_fn
    [    2.794922] Workqueue: events_unbound async_run_entry_fn
    [    2.800364] [<c010d058>] (unwind_backtrace) from [<c010a218>] (show_stack+0x10/0x14)
    [    2.808214] [<c09f1724>] (_mmc_detect_change) from [<c07222f8>] (mmc_add_host+0x4c/0x6c)
    [    2.816445] [<c010d058>] (unwind_backtrace) from [<c010a218>] (show_stack+0x10/0x14)
    [    2.824279] [<c010a218>] (show_stack) from [<c09f1724>] (_mmc_detect_change+0x48/0x68)
    [    2.832487] [<c07222f8>] (mmc_add_host) from [<c07371b0>] (__sdhci_add_host+0x180/0x318)
    [    2.840799] [<c010a218>] (show_stack) from [<c09f1724>] (_mmc_detect_change+0x48/0x68)
    [    2.848806] [<c09f1724>] (_mmc_detect_change) from [<c07222f8>] (mmc_add_host+0x4c/0x6c)
    [    2.857019] tps65218-pwrbutton: Failed to locate of_node [id: -2]
    [    2.863185] [<c07371b0>] (__sdhci_add_host) from [<c07441dc>] (sdhci_omap_probe+0x308/0x614)
    [    2.871696] [<c09f1724>] (_mmc_detect_change) from [<c07222f8>] (mmc_add_host+0x4c/0x6c)
    [    2.880141] tps65218-gpio: Failed to locate of_node [id: -2]
    [    2.886243] [<c07222f8>] (mmc_add_host) from [<c07371b0>] (__sdhci_add_host+0x180/0x318)
    [    2.894472] [<c07441dc>] (sdhci_omap_probe) from [<c06191a0>] (platform_drv_probe+0x48/0x98)
    [    2.903001] [<c07222f8>] (mmc_add_host) from [<c07371b0>] (__sdhci_add_host+0x180/0x318)
    [    2.911231] [<c07371b0>] (__sdhci_add_host) from [<c07441dc>] (sdhci_omap_probe+0x308/0x614)
    [    2.919763] [<c06191a0>] (platform_drv_probe) from [<c0617044>] (really_probe+0xf0/0x398)
    [    2.928038] [<c07371b0>] (__sdhci_add_host) from [<c07441dc>] (sdhci_omap_probe+0x308/0x614)
    [    2.936584] [<c07441dc>] (sdhci_omap_probe) from [<c06191a0>] (platform_drv_probe+0x48/0x98)
    [    2.945408] [<c0617044>] (really_probe) from [<c0617458>] (driver_probe_device+0x5c/0xb4)
    [    2.953698] [<c07441dc>] (sdhci_omap_probe) from [<c06191a0>] (platform_drv_probe+0x48/0x98)
    [    2.962316] [<c06191a0>] (platform_drv_probe) from [<c0617044>] (really_probe+0xf0/0x398)
    [    2.970584] [<c0617458>] (driver_probe_device) from [<c0617500>] (__driver_attach_async_helper+0x50/0x54)
    [    2.980273] [<c06191a0>] (platform_drv_probe) from [<c0617044>] (really_probe+0xf0/0x398)
    [    2.988538] [<c0617044>] (really_probe) from [<c0617458>] (driver_probe_device+0x5c/0xb4)
    [    2.997069] [<c0617500>] (__driver_attach_async_helper) from [<c014a554>] (async_run_entry_fn+0x44/0x140)
    [    3.006785] [<c0617044>] (really_probe) from [<c0617458>] (driver_probe_device+0x5c/0xb4)
    [    3.015089] [<c0617458>] (driver_probe_device) from [<c0617500>] (__driver_attach_async_helper+0x50/0x54)
    [    3.024768] [<c0617458>] (driver_probe_device) from [<c0617500>] (__driver_attach_async_helper+0x50/0x54)
    [    3.034464] [<c014a554>] (async_run_entry_fn) from [<c014139c>] (process_one_work+0x1b8/0x450)
    [    3.043184] [<c0617500>] (__driver_attach_async_helper) from [<c014a554>] (async_run_entry_fn+0x44/0x140)
    [    3.052929] [<c0617500>] (__driver_attach_async_helper) from [<c014a554>] (async_run_entry_fn+0x44/0x140)
    [    3.062597] [<c014139c>] (process_one_work) from [<c014168c>] (worker_thread+0x58/0x5cc)
    [    3.071032] [<c014a554>] (async_run_entry_fn) from [<c014139c>] (process_one_work+0x1b8/0x450)
    [    3.079752] [<c014168c>] (worker_thread) from [<c0146224>] (kthread+0x140/0x184)
    [    3.087469] [<c014a554>] (async_run_entry_fn) from [<c014139c>] (process_one_work+0x1b8/0x450)
    [    3.096188] [<c014139c>] (process_one_work) from [<c014168c>] (worker_thread+0x58/0x5cc)
    [    3.104399] [<c0146224>] (kthread) from [<c0100148>] (ret_from_fork+0x14/0x2c)
    [    3.111737] [<c014139c>] (process_one_work) from [<c014168c>] (worker_thread+0x58/0x5cc)
    [    3.119934] [<c014168c>] (worker_thread) from [<c0146224>] (kthread+0x140/0x184)
    [    3.127404] Exception stack(0xc27fdfb0 to 0xc27fdff8)
    [    3.132803] [<c014168c>] (worker_thread) from [<c0146224>] (kthread+0x140/0x184)
    [    3.140314] dfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [    3.148587] [<c0146224>] (kthread) from [<c0100148>] (ret_from_fork+0x14/0x2c)
    [    3.155910] [<c0146224>] (kthread) from [<c0100148>] (ret_from_fork+0x14/0x2c)
    [    3.163457] Exception stack(0xc2641fb0 to 0xc2641ff8)
    [    3.168564] dfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [    3.176855] 1fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [    3.185108] Exception stack(0xc1c9ffb0 to 0xc1c9fff8)
    [    3.190244] dfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [    3.196929] ffa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
    [    3.205373] 1fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [    3.213692] mmc2: SDHCI controller on 47810000.mmc [47810000.mmc] using External DMA
    [    3.222108] omap_i2c 44e0b000.i2c: bus 0 rev0.12 at 100 kHz
    [    3.228579] ffc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [    3.236893] 1fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [    3.244653] omap_i2c 4819c000.i2c: bus 2 rev0.12 at 100 kHz
    [    3.250672] ffe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
    [    3.257382] mmc0: SDHCI controller on 48060000.mmc [48060000.mmc] using External DMA
    [    3.270214] mmc1: SDHCI controller on 481d8000.mmc [481d8000.mmc] using External DMA
    [    3.278034] omap_reset_deassert: timedout waiting for per:1
    [    3.284161] ti-sysc: probe of 54426000.target-module failed with error -110
    [    3.302504] omap_reset_deassert: timedout waiting for gfx:0
    [    3.308219] ti-sysc: probe of 5600fe00.target-module failed with error -110
    [    3.317177] mmc2: new high speed SDIO card at address 0001
    [    3.324516] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0
    [    3.333478] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [    3.363002] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
    [    3.370205] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
    [    3.385537] cfg80211: failed to load regulatory.db
    [    3.392460] mmc0: new high speed SDHC card at address 1234
    [    3.403983] mmcblk0: mmc0:1234 SA08G 7.21 GiB 
    [    3.422091] Freeing unused kernel memory: 13312K
    [    3.426998]  mmcblk0: p1
    [    3.433939] mmc1: new high speed MMC card at address 0001
    [    3.440451] mmcblk1: mmc1:0001 MMC04G 3.66 GiB 
    [    3.445527] mmcblk1boot0: mmc1:0001 MMC04G partition 1 1.00 MiB
    [    3.451801] Run /init as init process
    [    3.468010] mmcblk1boot1: mmc1:0001 MMC04G partition 2 1.00 MiB
    [    3.490162] mmcblk1rpmb: mmc1:0001 MMC04G partition 3 128 KiB, chardev (243:0)
    [    3.512011]  mmcblk1: p1 p2 p3 p4
    [    3.770244] udevd[159]: starting version 3.2.9
    [    3.791252] udevd[160]: starting eudev-3.2.9
    [    5.527487] device-mapper: verity: sha256 using implementation "sha256-generic"
    [    6.028885] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    INIT: version 2.96 booting
    [    7.699611] EXT4-fs (mmcblk1p4): recovery complete
    [    7.706368] EXT4-fs (mmcblk1p4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    Starting udev
    [    8.030946] udevd[234]: starting version 3.2.9
    [    8.220317] udevd[234]: specified user 'tss' unknown
    [    8.225714] udevd[234]: specified group 'tss' unknown
    [    8.237369] udevd[235]: starting eudev-3.2.9
    [    8.563942] omap_wdt: OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
    [    8.589156] omap_rtc 44e3e000.rtc: already running
    [    8.640516] omap_rtc 44e3e000.rtc: registered as rtc0
    [    8.645641] omap_rtc 44e3e000.rtc: setting system clock to 2022-12-09T15:24:21 UTC (1670599461)
    [    8.703308] wfx: loading out-of-tree module taints kernel.
    [    8.744476] wfx: Silicon Labs 2.13.2
    [    9.567018] wfx-sdio mmc2:0001:1: started firmware 3.16.0 "WF200_ASIC_WFM_(Jenkins)_FW3.16.0" (API: 3.11, keyset: C0, caps: 0x00000000)
    [    9.598088] omap-sham 53100000.sham: hw accel on OMAP rev 0.0
    [    9.633200] omap-aes 53501000.aes: OMAP AES hw accel rev: 0.1
    [    9.663661] omap-des 53701000.des: OMAP DES hw accel rev: 0.33
    [    9.686138] omap-sham 53100000.sham: will run requests pump with realtime priority
    [    9.700153] omap-aes 53501000.aes: will run requests pump with realtime priority
    [    9.722520] omap-des 53701000.des: will run requests pump with realtime priority
    [    9.745186] wfx-sdio mmc2:0001:1: MAC address 0: 84:fd:27:9e:d2:93
    [    9.766211] wfx-sdio mmc2:0001:1: MAC address 1: 84:fd:27:9e:d2:94
    [   10.804500] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [   10.811207] usbcore: registered new interface driver hub
    [   10.817582] usbcore: registered new device driver usb
    [   10.862657] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: xHCI Host Controller
    [   10.868354] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [   10.876884] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: hcc params 0x0238f06d hci version 0x100 quirks 0x0000002002010010
    [   10.892274] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: irq 100, io mem 0x483d0000
    [   10.898730] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
    [   10.907112] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [   10.914431] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
    [   10.919333] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.153-g3eee621d16 xhci-hcd
    [   10.926517] usb usb1: SerialNumber: xhci-hcd.4.auto
    [   10.933101] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [   10.936944] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [   10.944426] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: xHCI Host Controller
    [   10.950091] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [   10.957808] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
    [   10.964540] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
    [   10.972937] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
    [   10.981296] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [   10.988554] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
    [   10.993467] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.153-g3eee621d16 xhci-hcd
    [   11.000753] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd.4.auto
    [   11.007153] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [   11.011074] hub 2-0:1.0: 1 port detected
    [   11.106896] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
    INIT: Entering runlevel: 5
    Configuring network interfaces... [   13.099698] cpsw-switch 4a100000.switch: starting ndev. mode: dual_mac
    [   13.118873] Generic PHY 4a101000.mdio:02: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=4a101000.mdio:02, irq=POLL)
    [   13.133287] cpsw-switch 4a100000.switch eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
    Configuration file: /etc/hostapd.conf
    Using interface wlan1 with hwaddr 84:fd:27:9e:d2:94 and ssid "xxx"
    WPS: Converting push_button to virtual_push_button for WPS 2.0 compliance
    [   13.864347] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
    [   14.010232] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
    wlan1: interface state UNINITIALIZED->ENABLED
    wlan1: AP-ENABLED 
    Running hostapd
    done.
    Starting system message bus: dbus.
    Starting random number generator daemon.
    Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd
    done.
    Starting rpcbind daemon...done.
    Starting ntpd: done
    Starting syslogd/klogd: done
    Starting firewall
    Switching on green LED blinking
    INIT: Switching to runlevel: 6
    INIT: Sending processes configured via /etc/inittab the TERM signal
    Stopping OpenBSD Secure Shell server: sshd.
    Stopping system message bus: dbus.
    Stopping ntpd: done
    Stopping syslogd/klogd: done
    Stopping random number generator daemon.
    Unmounting remote filesystems...
    Stopping firewall
    Stopping rpcbind daemon...
    done.
    swupdate is not running; none killed.
    Deconfiguring network interfaces... [   37.500582] cpsw-switch 4a100000.switch eth0: Link is Down
    done.
    LED blinking not active
    Sending all processes the TERM signal...
    Sending all processes the KILL signal...
    Deactivating swap...
    Unmounting local filesystems...
    [   42.909098] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
    Rebooting... [   53.599752] mmc1: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
    [   53.605564] mmc1: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [   53.612051] mmc1: sdhci: Sys addr:  0x00000000 | Version:  0x00003101
    [   53.618534] mmc1: sdhci: Blk size:  0x00000000 | Blk cnt:  0x00000000
    [   53.625016] mmc1: sdhci: Argument:  0x00010000 | Trn mode: 0x00000000
    [   53.631497] mmc1: sdhci: Present:   0x01f70000 | Host ctl: 0x00000000
    [   53.637977] mmc1: sdhci: Power:     0x00000000 | Blk gap:  0x00000000
    [   53.644457] mmc1: sdhci: Wake-up:   0x00000000 | Clock:    0x00000000
    [   53.650937] mmc1: sdhci: Timeout:   0x00000000 | Int stat: 0x00000000
    [   53.657418] mmc1: sdhci: Int enab:  0x007f0003 | Sig enab: 0x007f0003
    [   53.663897] mmc1: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [   53.670377] mmc1: sdhci: Caps:      0x05e10080 | Caps_1:   0x00000000
    [   53.676857] mmc1: sdhci: Cmd:       0x00000d1a | Max curr: 0x00000000
    [   53.683336] mmc1: sdhci: Resp[0]:   0x00000000 | Resp[1]:  0x00000000
    [   53.689815] mmc1: sdhci: Resp[2]:   0x00000000 | Resp[3]:  0x00000000
    [   53.696293] mmc1: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [   53.700764] mmc1: sdhci: ============================================
    [   53.736780] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [   53.774487] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [   63.839751] mmc1: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
    [   63.845552] mmc1: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [   63.852036] mmc1: sdhci: Sys addr:  0x00000000 | Version:  0x00003101
    [   63.858518] mmc1: sdhci: Blk size:  0x00000000 | Blk cnt:  0x00000000
    [   63.865000] mmc1: sdhci: Argument:  0x00010000 | Trn mode: 0x00000000
    [   63.871480] mmc1: sdhci: Present:   0x01f70000 | Host ctl: 0x00000000
    [   63.877959] mmc1: sdhci: Power:     0x00000000 | Blk gap:  0x00000000
    [   63.884438] mmc1: sdhci: Wake-up:   0x00000000 | Clock:    0x00000000
    [   63.890918] mmc1: sdhci: Timeout:   0x00000000 | Int stat: 0x00000000
    [   63.897397] mmc1: sdhci: Int enab:  0x007f0003 | Sig enab: 0x007f0003
    [   63.903877] mmc1: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [   63.910357] mmc1: sdhci: Caps:      0x05e10080 | Caps_1:   0x00000000
    [   63.916835] mmc1: sdhci: Cmd:       0x00000d1a | Max curr: 0x00000000
    [   63.923314] mmc1: sdhci: Resp[0]:   0x00000000 | Resp[1]:  0x00000000
    [   63.929793] mmc1: sdhci: Resp[2]:   0x00000000 | Resp[3]:  0x00000000
    [   63.936270] mmc1: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [   63.940741] mmc1: sdhci: ============================================
    [   63.976489] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [   64.014189] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [   74.079759] mmc1: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
    [   74.085553] mmc1: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [   74.092039] mmc1: sdhci: Sys addr:  0x00000000 | Version:  0x00003101
    [   74.098521] mmc1: sdhci: Blk size:  0x00000000 | Blk cnt:  0x00000000
    [   74.105002] mmc1: sdhci: Argument:  0x00010000 | Trn mode: 0x00000000
    [   74.111483] mmc1: sdhci: Present:   0x01f70000 | Host ctl: 0x00000000
    [   74.117963] mmc1: sdhci: Power:     0x00000000 | Blk gap:  0x00000000
    [   74.124443] mmc1: sdhci: Wake-up:   0x00000000 | Clock:    0x00000000
    [   74.130923] mmc1: sdhci: Timeout:   0x00000000 | Int stat: 0x00000000
    [   74.137403] mmc1: sdhci: Int enab:  0x007f0003 | Sig enab: 0x007f0003
    [   74.143882] mmc1: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [   74.150362] mmc1: sdhci: Caps:      0x05e10080 | Caps_1:   0x00000000
    [   74.156841] mmc1: sdhci: Cmd:       0x00000d1a | Max curr: 0x00000000
    [   74.163320] mmc1: sdhci: Resp[0]:   0x00000000 | Resp[1]:  0x00000000
    [   74.169799] mmc1: sdhci: Resp[2]:   0x00000000 | Resp[3]:  0x00000000
    [   74.176276] mmc1: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [   74.180747] mmc1: sdhci: ============================================
    [   74.216570] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [   74.254271] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [   84.329727] mmc1: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
    [   84.335520] mmc1: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [   84.342003] mmc1: sdhci: Sys addr:  0x00000000 | Version:  0x00003101
    [   84.348486] mmc1: sdhci: Blk size:  0x00000000 | Blk cnt:  0x00000000
    [   84.354967] mmc1: sdhci: Argument:  0x00010000 | Trn mode: 0x00000000
    [   84.361448] mmc1: sdhci: Present:   0x01f70000 | Host ctl: 0x00000000
    [   84.367927] mmc1: sdhci: Power:     0x00000000 | Blk gap:  0x00000000
    [   84.374406] mmc1: sdhci: Wake-up:   0x00000000 | Clock:    0x00000000
    [   84.380884] mmc1: sdhci: Timeout:   0x00000000 | Int stat: 0x00000000
    [   84.387364] mmc1: sdhci: Int enab:  0x007f0003 | Sig enab: 0x007f0003
    [   84.393843] mmc1: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [   84.400322] mmc1: sdhci: Caps:      0x05e10080 | Caps_1:   0x00000000
    [   84.406801] mmc1: sdhci: Cmd:       0x00000d1a | Max curr: 0x00000000
    [   84.413280] mmc1: sdhci: Resp[0]:   0x00000000 | Resp[1]:  0x00000000
    [   84.419758] mmc1: sdhci: Resp[2]:   0x00000000 | Resp[3]:  0x00000000
    [   84.426235] mmc1: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [   84.430706] mmc1: sdhci: ============================================
    [   84.466485] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [   84.504186] sdhci-omap 481d8000.mmc: Timeout waiting on controller reset in sdhci_omap_reset
    [   84.512837] mmc1: card 0001 removed
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    感谢您的更新。

    我可能没有正确地检查内核代码,并将 dump_stack()放置在错误的位置。 让我再看看它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel、

    同时我们继续调试该问题。 您是否考虑启用看门狗计时器(如果您尚未启用)、以便在发生这种类型的锁定时重置系统并重新引导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当仅在关机/重新启动期间发现问题时、我们会将看门狗计时器作为一种权变措施解决方案。 当 SD 卡安装期间也发生这种情况时、它被丢弃。 系统和其他应用程序在此时仍在工作(不包括对 SD 卡的访问)。 问题出在您尝试重新启动系统时。 每个运行的 reboot 命令只会将另一个重新引导进程添加到正在运行的进程列表中。 如果在所有应用程序运行时使用看门狗重新启动系统、则存在文件系统或数据库损坏的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意、在 Linux 操作期间发出热复位并不理想。 我将继续查看内核代码并提供另一个调试补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas、您好、Bin Liu

    我仍在调查此问题、但从硬件方面来看、   在 TI 原理图中的"ARM MPU AM4378通用 EV"板上、我看到 eMMC 上的复位控制引脚通过 Sitara CPU 的端口 B3完成、 端口 B3上的此信号是否通过 sdhci-OMAP 驱动程序进行控制?

    另外、关于下面的主题、我假设我们必须在 Sitara 的引脚复位中为 eMMC 分配一个复位引脚、如果我错了、请纠正我的问题。

    e2e.ti.com/.../tmdsevm437x-pin-conflict-for-gpmc-wpn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    AM437x HS EVM 上的重新引导测试已得出结果。 sdhci-OMAP 的超时问题未发生、但测试失败、OMAP-i2c (与 PMIC 通信)上出现超时。 器件已停止、终端已被阻止。 您认为这两件事可以通过某种方式连接吗? 与此同时、我们将继续研究电路板的硬件方面。

    [53265.063613] tps65218 0-0024: Write for reg Oxla failed 
    [53265.068818] cpu cpu0: _set_opp_voltage: failed to set voltage (931000 950000 969000 mV): -110 
    [53265.077523] cpufreq: _target_index: Failed to change cpu frequency: -110 
    [53268.053590] omap_i2c 44e0b000.i2c: controller timed out 
    [53270.083536] omap_i2c 44e0b000.i2c: controller timed out 
    [53271.053612] tps65218 0-0024: Write for reg 0x17 failed 
    [53273.053592] omap_i2c 44e0b000.i2c: controller timed out 
    [53273.083544] tps65218 0-0024: Write for reg Oxla failed 
    [53276.053590] omap_i2c 44e0b000.i2c: controller timed out 
    [53278.083534] omap_i2c 44e0b000.i2c: controller timed out 
    [53279.053609] tps65218 0-0024: Write for reg 0x17 failed 
    [53281.053596] omap_i2c 44e0b000.i2c: controller timed out 
    [53281.083546] tps65218 0-0024: Write for reg Oxla failed 
    [53281.088744] cpu cpu0: _set_opp_voltage: failed to set voltage (931000 950000 969000 mV): -110 
    [53281.097442] cpufreq: _target_index: Failed to change cpu frequency: -110 
    [53284.053597] omap_i2c 44e0b000.i2c: controller timed out 
    [53286.083533] omap_i2c 44e0b000.i2c: controller timed out 
    [53287.053611] tps65218 0-0024: Write for reg 0x17 failed 
    [53289.053600] omap_i2c 44e0b000.i2c: controller timed out 
    [53289.083549] tps65218 0-0024: Write for reg Oxla failed 
    [53292.053600] omap_i2c 44e0b000.i2c: controller timed out 
    [53294.083531] omap_i2c 44e0b000.i2c: controller timed out 
    [53295.053614] tps65218 0-0024: Write for reg 0x17 failed
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damina:

    我刚从假期休息回来、正在赶上工作。 我将很快回顾您关于 eMMC 重置的问题、并返回给您。

    大家好、Pawel、

    我不确定此 i2c 错误是否相关。 但是、您能否检查默认的 cpufreq 调节器? 如果是点播、您是否可以将其设置为性能或用户空间、以查看是否仍然发生此 i2c 超时错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    我正在同一个团队中与 Pawel 和 Damian 合作、并调查此问题。 我发现发生了超时、因为没有对 CMD13 (MMC_SEND_STATUS)的响应。 增加超时和重试次数不会改变任何效果。 此外、超时仅在暂停 eMMC 后发生-这就是它无法获得响应的原因。  在深入分析之后、我发现 drivers/MMC/core/mmc_ops.c 中由__MMC_SEND_STATUS()方法发送的 CMD13是从 drivers/MMC/core/core.c 中的_MMC_DETITY_CARD_removed()方法执行的

    这不应该发生、因为我们的 eMMC 是不可拆卸的。 手动将 MMC_CAP_NONMODETABLE 标志设置到 mmc1可能会解决我们的问题。 我没有注意到一次超时、因为我循环重新启动了将近一天。

    在我们的 DTS 中、我们使用的是`ti、不可移除`器件属性、 AM437X-gp-evm.dts 中的属性相同我发现驱动程序无法正确读取该属性。 但是,`不可移动的`属性工作正常。 我们应该使用哪一个? `、不可拆卸的`是否已如以下补丁 中所述被实际弃用:https://patchwork.kernel.org/project/linux-omap/patch/20210921110029.21944-5-tony@atomide.com/ ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawid、

    很好的收获

    但您似乎是指旧版 AM437X-gp-evm.dts: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/commit/arch/arm/boot/dts/am437x-gp-evm.dts、即 v4.4。

    长话短说,在项目中使用的内核 v5.10中,您应该使用“不可移动”。

    完整案例、在旧内核版本中、AM437x 使用 MMC 驱动程序 omap_hsmmc.c (兼容 DTS ="ti、omap4-hsmmc")、该驱动程序使用"ti、不可移动"作为不可移动器件。 2020年、AM437x 内核更新为使用 MMC 驱动程序 sdhci-omap.c (compatible ="ti、am437-sdhci")、该驱动程序使用"不可移动"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bin 和 Dawid

    今天,我重新获得了论坛回复功能:)

    @Dawid 感谢您的调查和验证。 通过查看当前测试结果、问题似乎得到了解决。

    感谢您的澄清@。 我们从较旧的项目复制了 ti、不可移动标志、然后在 Linux 内核5.10的文档中对其进行了验证、但在5.10中未使用您所写的 ti-omap-hsmmc.txt。 与 AM437X-gp-evm.dts 相比 、我们查看了主分支、但没有注意到此处使用了 Linux 内核4.4。 在 meta-ti 的 linux-ti-staging 中使用的 ti-linux-5.10.y 分支上、不可移动标志被正确使用。  

    关于 i2c 错误、将调速器更改为性能后、AM437x EVM 也会在经过几小时测试后重启时停止。 但我们的电路板上不会出现该问题。 我建议在我们板上观察到的情况下、我将创建一个单独的主题。 以下是故障模式下的启动/关闭日志:

    U-Boot SPL 2021.10-rc2-gb9cb74a5aa (Aug 27 2021 - 12:33:02 +0000)
    Trying to boot from MMC1
    Authentication passed
    Authentication passed
    
    
    U-Boot 2021.10-rc2-gb9cb74a5aa (Aug 27 2021 - 12:33:02 +0000)SCU200
    
    CPU  : AM437X-HS rev 1.2
    Model: TI AM437x GP EVM
    DRAM:  2 GiB
    PMIC:  TPS65218
    MMC:   OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
    Loading Environment from FAT... *** Error - No Valid Environment Area found
    *** Warning - bad env area, using default environment
    
    Loading Environment from nowhere... OK
    In:    serial@44e09000
    Out:   serial@44e09000
    Err:   serial@44e09000
    Net:   eth2: ethernet@4a100000
    Hit any key to stop autoboot:  0
    4559360 bytes read in 245 ms (17.7 MiB/s)
    78978 bytes read in 8 ms (9.4 MiB/s)
    Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x459200 ]
    ## Flattened Device Tree blob at 88000000
       Booting using the fdt blob at 0x88000000
       Loading Device Tree to f9f51000, end f9f67481 ... OK
    
    Starting kernel ...
    
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [    0.000000] Linux version 5.10.158scu200-g14d010266b (oe-user@oe-host) (arm-poky-linux-gnueabi-gcc (GCC) 9.5.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.34.0.20200910) #1 PREEMPT Sat Dec 10 00:44:06 UTC 2022
    [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
    [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    [    0.000000] OF: fdt: Machine model: TI AM437x GP EVM
    [    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
    [    0.000000] efi: UEFI not found.
    [    0.000000] cma: Reserved 48 MiB at 0xfcc00000
    [    0.000000] Zone ranges:
    [    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000080000000-0x00000000afffffff]
    [    0.000000]   HighMem  [mem 0x00000000b0000000-0x00000000ffffefff]
    [    0.000000] Movable zone start for each node
    [    0.000000] Early memory node ranges
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x00000000bdafffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000bdb00000-0x00000000bfafffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000bfb00000-0x00000000ffffefff]
    [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffefff]
    [    0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
    [    0.000000] AM437x ES1.2 (neon)
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 522559
    [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait rw
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [    0.000000] Memory: 1980384K/2097148K available (9216K kernel code, 667K rwdata, 2976K rodata, 1024K init, 275K bss, 67612K reserved, 49152K cma-reserved, 1228716K highmem)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
    [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000] rcu:     RCU event tracing is enabled.
    [    0.000000]  Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
    [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
    [    0.000000] L2C: platform modifies aux control register: 0x0e030000 -> 0x3e430000
    [    0.000000] L2C: DT/platform modifies aux control register: 0x0e030000 -> 0x3e430000
    [    0.000000] L2C-310 enabling early BRESP for Cortex-A9
    [    0.000000] OMAP L2C310: ROM does not support power control setting
    [    0.000000] L2C-310 dynamic clock gating disabled, standby mode disabled
    [    0.000000] L2C-310 cache controller enabled, 16 ways, 256 kB
    [    0.000000] L2C-310: CACHE_ID 0x410000c9, AUX_CTRL 0x4e430000
    [    0.000000] TI gptimer clocksource: always-on /ocp@44000000/interconnect@44c00000/segment@200000/target-module@31000
    [    0.000010] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
    [    0.000027] clocksource: dmtimer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
    [    0.000159] OMAP clocksource: 32k_counter at 32768 Hz
    [    0.000176] clocksource: 32k_counter: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 58327039986419 ns
    [    0.000477] TI gptimer clockevent: 24000000 Hz at /ocp@44000000/interconnect@48000000/segment@0/target-module@40000
    [    0.001799] Console: colour dummy device 80x30
    [    0.001868] Calibrating delay loop... 1594.16 BogoMIPS (lpj=7970816)
    [    0.087538] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.087766] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [    0.087792] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [    0.088803] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [    0.088874] CPU0: Spectre v2: using BPIALL workaround
    [    0.089959] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100060
    [    0.090137] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.090264] EFI services will not be available.
    [    0.091009] devtmpfs: initialized
    [    0.105056] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
    [    0.105348] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [    0.105375] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
    [    0.109214] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.110181] DMI not present or invalid.
    [    0.111018] NET: Registered protocol family 16
    [    0.112885] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
    [    0.122080] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
    [    0.122092] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
    [    0.122109] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.122116] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
    [    0.122615] cpuidle: using governor ladder
    [    0.122655] cpuidle: using governor menu
    [    1.215913] No ATAGs?
    [    1.215949] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
    [    1.215959] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
    [    1.248181] iommu: Default domain type: Translated
    [    1.250844] SCSI subsystem initialized
    [    1.251535] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    1.251550] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    1.251576] PTP clock support registered
    [    1.251640] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    1.254295] clocksource: Switched to clocksource dmtimer
    [    1.262691] NET: Registered protocol family 2
    [    1.263118] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
    [    1.264632] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
    [    1.264692] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    1.264770] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    1.264863] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    [    1.265052] UDP hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [    1.265085] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [    1.265252] NET: Registered protocol family 1
    [    1.265926] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    1.265944] RPC: Registered udp transport module.
    [    1.265951] RPC: Registered tcp transport module.
    [    1.265958] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    1.267998] Initialise system trusted keyrings
    [    1.268338] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
    [    1.272353] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    1.273274] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    1.273359] Key type id_resolver registered
    [    1.273368] Key type id_legacy registered
    [    1.273456] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [    1.273478] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
    [    1.273517] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
    [    1.274470] Key type asymmetric registered
    [    1.274492] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    1.274555] bounce: pool size: 64 pages
    [    1.274621] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
    [    1.274634] io scheduler mq-deadline registered
    [    1.274643] io scheduler kyber registered
    [    1.581493] ti-sysc: probe of 44e31000.target-module failed with error -16
    [    1.650245] ti-sysc: probe of 48040000.target-module failed with error -16
    [    1.665532] OMAP GPIO hardware version 0.1
    [    1.705234] omap-mailbox 480c8000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
    [    1.977770] debugfs: Directory '49000000.dma' with parent 'dmaengine' already present!
    [    1.977810] edma 49000000.dma: TI EDMA DMA engine driver
    [    2.024224] pinctrl-single 44e10800.pinmux: 199 pins, size 796
    [    2.027645] pwm-backlight backlight: supply power not found, using dummy regulator
    [    2.077644] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled
    [    2.081798] omap8250 44e09000.serial: No clock speed specified: using default: 48000000
    [    2.082740] printk: console [ttyS0] disabled
    [    2.082922] 44e09000.serial: ttyS0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 56, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    2.804113] printk: console [ttyS0] enabled
    [    2.809460] omap8250 481a6000.serial: No clock speed specified: using default: 48000000
    [    2.818601] 481a6000.serial: ttyS3 at MMIO 0x481a6000 (irq = 70, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    2.830803] omap_rng 48310000.rng: Random Number Generator ver. 20
    [    2.837510] random: crng init done
    [    2.842922] omapdss_dss 4832a000.dss: supply vdda_video not found, using dummy regulator
    [    2.858565] panel-simple display: supply power not found, using dummy regulator
    [    2.880775] loop: module loaded
    [    2.954317] davinci_mdio 4a101000.mdio: davinci mdio revision 1.6, bus freq 1000000
    [    2.967930] davinci_mdio 4a101000.mdio: phy[0]: device 4a101000.mdio:00, driver unknown
    [    2.976802] cpsw-switch 4a100000.switch: initialized cpsw ale version 1.4
    [    2.983632] cpsw-switch 4a100000.switch: ALE Table size 1024
    [    2.989530] cpsw-switch 4a100000.switch: cpts: overflow check period 500 (jiffies)
    [    2.997203] cpsw-switch 4a100000.switch: CPTS: ref_clk_freq:250000000 calc_mult:2147483648 calc_shift:29 error:0 nsec/sec
    [    3.008306] cpsw-switch 4a100000.switch: Detected MACID = 50:65:83:d5:c1:c9
    [    3.016240] cpsw-switch 4a100000.switch: initialized (regs 0x4a100000, pool size 256) hw_ver:0019010F 1.15 (0)
    [    3.027600] i2c /dev entries driver
    [    3.033582] device-mapper: ioctl: 4.43.0-ioctl (2020-10-01) initialised: dm-devel@redhat.com
    [    3.043893] cpuidle: enable-method property 'ti,am4372' found operations
    [    3.051628] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    3.057895] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    3.063650] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    3.072127] sdhci-omap 481d8000.mmc: supply vqmmc not found, using dummy regulator
    [    3.083917] NET: Registered protocol family 10
    [    3.089455] sdhci-omap 47810000.mmc: supply vqmmc not found, using dummy regulator
    [    3.106001] Segment Routing with IPv6
    [    3.109830] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
    [    3.117177] NET: Registered protocol family 17
    [    3.122075] Key type dns_resolver registered
    [    3.126491] mmc0: SDHCI controller on 481d8000.mmc [481d8000.mmc] using External DMA
    [    3.135405] omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added
    [    3.142963] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    3.164696] gpio-119 (SelEMMCorNAND): hogged as output/high
    [    3.206022] tps65218-pwrbutton: Failed to locate of_node [id: -2]
    [    3.212474] tps65218-gpio: Failed to locate of_node [id: -2]
    [    3.223325] mmc0: new high speed MMC card at address 0001
    [    3.230077] mmcblk0: mmc0:0001 MMC04G 3.60 GiB
    [    3.235985] mmcblk0boot0: mmc0:0001 MMC04G partition 1 16.0 MiB
    [    3.242623] mmcblk0boot1: mmc0:0001 MMC04G partition 2 16.0 MiB
    [    3.248969] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 MMC04G partition 3 128 KiB, chardev (243:0)
    [    3.260471]  mmcblk0: p1 p2
    [    3.264523] omap_i2c 44e0b000.i2c: bus 0 rev0.12 at 100 kHz
    [    3.273878] omap_i2c 4802a000.i2c: bus 1 rev0.12 at 100 kHz
    [    3.280379] gpio-136 (SelLCDorHDMI): hogged as output/high
    [    3.299223] omap_reset_deassert: timedout waiting for gfx:0
    [    3.304915] ti-sysc: probe of 5600fe00.target-module failed with error -110
    [    3.312745] omapdss_dss 4832a000.dss: supply vdda_video not found, using dummy regulator
    [    3.321205] DSS: OMAP DSS rev 2.0
    [    3.327061] omapdss_dss 4832a000.dss: bound 4832a400.dispc (ops dispc_component_ops)
    [    3.335404] omapdrm omapdrm.0: DMM not available, disable DMM support
    [    3.409350] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
    [    3.432419] omapdrm omapdrm.0: [drm] fb0: omapdrmdrmfb frame buffer device
    [    3.440120] [drm] Initialized omapdrm 1.0.0 20110917 for omapdrm.0 on minor 0
    [    3.450106] omap_gpio 44e07000.gpio: Could not set line 6 debounce to 200000 microseconds (-22)
    [    3.460446] sdhci-omap 47810000.mmc: supply vqmmc not found, using dummy regulator
    [    3.472484] sdhci-omap 48060000.mmc: Got CD GPIO
    [    3.477975] sdhci-omap 48060000.mmc: supply vqmmc not found, using dummy regulator
    [    3.502955] mmc2: SDHCI controller on 47810000.mmc [47810000.mmc] using External DMA
    [    3.511127] mmc1: SDHCI controller on 48060000.mmc [48060000.mmc] using External DMA
    [    3.551598] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    3.559995] mmc1: new high speed SDHC card at address 59b4
    [    3.565729] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
    [    3.572851] mmcblk1: mmc1:59b4 USDU1 7.51 GiB
    [    3.579717] devtmpfs: mounted
    [    3.582942]  mmcblk1: p1 p2
    [    3.588117] Freeing unused kernel memory: 1024K
    [    3.614552] Run /sbin/init as init process
    INIT: version 2.96 booting
    Starting udev
    [    4.328442] udevd[102]: starting version 3.2.9
    [    4.435884] udevd[103]: starting eudev-3.2.9
    [    4.819742] omap_rtc 44e3e000.rtc: already running
    [    4.844621] omap_wdt: OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
    [    4.887734] omap_rtc 44e3e000.rtc: registered as rtc0
    [    4.892865] omap_rtc 44e3e000.rtc: setting system clock to 2018-03-13T02:54:23 UTC (1520909663)
    [    4.971251] omap_i2c 4802a000.i2c: Arbitration lost
    [    5.550290] omap-sham 53100000.sham: hw accel on OMAP rev 0.0
    [    5.557092] omap_aes_driver: Unknown symbol aes_expandkey (err -2)
    [    5.563541] omap_aes_driver: Unknown symbol aes_encrypt (err -2)
    [    5.581962] omap-des 53701000.des: OMAP DES hw accel rev: 0.33
    [    5.631772] omap-sham 53100000.sham: will run requests pump with realtime priority
    [    5.643265] omap-des 53701000.des: will run requests pump with realtime priority
    [    5.666939] input: matrix_keypad0 as /devices/platform/matrix_keypad0/input/input1
    [    7.064295] sched: RT throttling activated
    [    7.068848] pixcir_ts 1-005c: pixcir_int_enable: can't write reg 52 : -11
    [    7.090371] pixcir_ts 1-005c: Failed to disable interrupt generation: -11
    [   20.104057] OF: graph: no port node found in /ocp@44000000/interconnect@48000000/segment@300000/target-module@a8000/ocp2scp@0/phy@8000
    [   67.097558] udevd[103]: worker [109] /devices/platform/44000000.ocp/48000000.interconnect/48000000.interconnect:segment@0/4802a000.target-module/4802a000.i2c/i2c-1/1-005c is taking a long time
    [   80.074369] udevd[103]: worker [108] /devices/platform/44000000.ocp/48000000.interconnect/48000000.interconnect:segment@300000/48380000.target-module/48380000.omap_dwc3/48390000.usb is taking a long time
    [   80.092594] udevd[103]: worker [114] /devices/platform/44000000.ocp/48000000.interconnect/48000000.interconnect:segment@300000/483c0000.target-module/483c0000.omap_dwc3/483d0000.usb is taking a long time
    [  127.085122] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    INIT: Entering runlevel: 5
    Configuring network interfaces... ip: can't find device 'wlan1'
    ip: SIOCGIFFLAGS: No such device
    [  148.072429] cpsw-switch 4a100000.switch: starting ndev. mode: dual_mac
    [  148.089805] Generic PHY 4a101000.mdio:00: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=4a101000.mdio:00, irq=POLL)
    Starting rpcbind daemon...done.
    Starting syslogd/klogd: done
    Starting programming
    Programming done.
    INIT: Switching to runlevel: 6
    INIT: Sending processes configured via /etc/inittab the TERM signal
    Stopping syslogd/klogd: done
    Unmounting remote filesystems...
    Stopping nanotap_server_bin
    No process in pidfile '/var/run/nanotap_server_bin.pid' found running; none killed.
    Stopping dpcmtpm20
    No process in pidfile '/var/run/dpcmtpm20.pid' found running; none killed.
    Stopping rpcbind daemon...
    done.
    Deconfiguring network interfaces... ifdown: interface wlan1 not configured
    done.
    Sending all processes the TERM signal...
    Sending all processes the KILL signal...
    Deactivating swap...
    Unmounting local filesystems...
    [  173.054480] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    Rebooting...

    特别是,请查看以下行,您可以在其中看到系统在启动过程中停止了一段时间,然后在重新启动过程中出现故障:

    [ 7.090371] pixcir_ts 1-005c: Failed to disable interrupt generation: -11
    [ 20.104057] OF: graph: no port node found in /ocp@44000000/interconnect@48000000/segment@300000/target-module@a8000/ocp2scp@0/phy@8000
    [ 67.097558] udevd[103]: worker [109] /devices/platform/44000000.ocp/48000000.interconnect/48000000.interconnect:segment@0/4802a000.target-module/4802a000.i2c/i2c-1/1-005c is taking a long time
    [ 80.074369] udevd[103]: worker [108] /devices/platform/44000000.ocp/48000000.interconnect/48000000.interconnect:segment@300000/48380000.target-module/48380000.omap_dwc3/48390000.usb is taking a long time
    [ 80.092594] udevd[103]: worker [114] /devices/platform/44000000.ocp/48000000.interconnect/48000000.interconnect:segment@300000/483c0000.target-module/483c0000.omap_dwc3/483d0000.usb is taking a long time
    [ 127.085122] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    INIT: Entering runlevel: 5

    在正常模式下、未观察到:  

    [ 7.456783] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    INIT: Entering runlevel: 5
    Configuring network interfaces... ip: can't find device 'wlan1'
    ip: SIOCGIFFLAGS: No such device
    [ 9.031267] cpsw-switch 4a100000.switch: starting ndev. mode: dual_mac
    [ 9.048830] Generic PHY 4a101000.mdio:00: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=4a101000.mdio:00, irq=POLL)
    Starting rpcbind daemon...done.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    [引用 userid="133075" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1167358/am4372-sdhci-omap-timout-during-reboot/4471666 #4471666">关于 i2c 错误、将调速器更改为性能后、AM437x EVM 也会在经过几个小时的测试后重启时停止。 但我们的电路板上不会出现该问题。 我建议在我们的董事会上观察到这一问题时、我将创建一个单独的主题。[/QUERPLET]

    感谢您报告此问题。 是的、如果电路板上出现问题、请创建新的 e2e 线程。