This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:无法读取 NAND 闪存

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1185009/dm3730-nand-flash-could-not-read

器件型号:DM3730

尊敬的产品线

我的客户在其产品中使用 DM3730。 它们可以读取/写入 LPDDR、但无法使用 GPMC 正确读取 NAND 闪存。 客户 将传统的 Good 设计板和新的设计板进行了比较、该寄存器有一个不同的:

主要区别在于 bootdevicesize 位,ok 板为1,表示16位 nand flash, 问题板为0, 这意味着8位 nand 闪存、 客户 POP nand 是16位并且客户 想知道如何通过软件配置该位、或者该位是通过硬件进行解码的?

                      好的、旧的设计板日志、  相同的平台和相同的 PoP 设计                                                      

            

 发布新的设计板日志

非常感谢您的支持! 我可以通过电子邮件向您分享原理图。 但无法在此处共享原理图、因为这是客户原理图。  

此致、

Bill

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    DM3730是一款非常旧的器件。 根据 产品页面上的"受限设计支持"横幅、我们无法再回答有关此器件的硬件和软件问题:
    https://www.ti.com/product/DM3730

    从软件方面来说、我知道的代码位于 https://www.ti.com/product/DM3730#design-development 的产品页面上

    我会将您的主题重新分配给另一个团队成员、以查看他们是否认可您的帖子中的任何内容、但他们可能无法提供更多指导。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill

    TRM 的第10.1.3.3.2节包含以下信息:

    bootdevicesize 输入引脚(GPMC 边界)定义了芯片选择0上连接的器件的大小、用于配置 GPMC.GPMC_CONFIG1_I[13:12] devicesize 位(其中 I = 0)。 BOOT_DEVICE_SIZE 信号从 SCM 传播。 其值在 IC 复位时固定为0x1、从而使用16位宽的外部存储器。  

    您看到的值不同这一事实表明软件已经在更新新电路板上的配置。  

    TRM 中的表10-49详细介绍了 GPMC_CONFIG1_I 寄存器。  此处显示 devicesize 为可写。  

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

     非常感谢您的支持!

      客户已调试电路、发现 DM3730CBP CS7引脚将影响引导器件大小配置、并返工以下拉该引脚、 然后 NAND 将正常、 客户请我们帮助确认此 PIN 将如何影响配置、是否有任何硬件 连接应注意此 PIN。  非常感谢您的支持!

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能澄清"CS7 PIN"吗?   

    如果这意味着 GPMC_cs7 (CBC 焊球 C5)、那么我不知道这会如何影响配置。

    有关  其他反馈、请参阅 e2e.ti.com/.../which-pin-is-the-bootdevicesize-input-pin-of-am3715

    保罗   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 您的支持! Paul。

    CS7引脚表示 DM3730芯片的物理引脚。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、 我不关注。 没有 CS7焊球。  

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。 它是 GPMC_ncs7引脚(N8焊球)。 请参阅 DM3730数据表的第12页。 这是图。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill

    好的、这就是我之前提到的、只是引用了一个不同的 p[ackage。  没有支持/记录的功能可在引导时选择 NAND 数据宽度。  

    焊球 N8的连接性有何不同? 它是浮动的吗?  该焊球的后置复位状态应为带有有源上拉电阻的 h-z (在数据表中记录)。   

    如果拉高、"正常"电路板是否会断开?  

     Paul