尊敬的产品线
我的客户在其产品中使用 DM3730。 它们可以读取/写入 LPDDR、但无法使用 GPMC 正确读取 NAND 闪存。 客户 将传统的 Good 设计板和新的设计板进行了比较、该寄存器有一个不同的:
主要区别在于 bootdevicesize 位,ok 板为1,表示16位 nand flash, 问题板为0, 这意味着8位 nand 闪存、 客户 POP nand 是16位并且客户 想知道如何通过软件配置该位、或者该位是通过硬件进行解码的?
好的、旧的设计板日志、 相同的平台和相同的 PoP 设计
发布新的设计板日志
非常感谢您的支持! 我可以通过电子邮件向您分享原理图。 但无法在此处共享原理图、因为这是客户原理图。
此致、
Bill