尊敬的 TI 专家:
我正在开始新的电路板设计、并计划使用 TI EVM 设计文件来设计我的定制电路板。
如果您有任何建议、请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我正在开始新的电路板设计、并计划使用 TI EVM 设计文件来设计我的定制电路板。
如果您有任何建议、请告诉我。
您好、电路板设计人员、
为了加快原型开发、最大限度地减少错误、优化工作、您可以考虑重复使用 EVM 配套资料、这是一种很好的方法。
尽管我们建议您重复使用 EVM 设计文件、但请务必了解重复使用时应遵循的一些指南。 指南如下:
(+)[常见问题解答] AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、 AM6411定制电路板硬件设计–入门配套资料-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
注意事项
我们不会将我们的硬件平台(EVM)视为参考设计。 它们是评估平台、可能不代表正确的系统实现。 在许多情况下、在我们释放处理器进行制造之前、我们的 EVM 是部分或完全设计的。 这样做是为了在第一个芯片到达时提供硬件平台。 我们可能会在处理器启动和工作台验证期间了解新的器件要求。 如果是、我们的硬件开发平台中可能不会考虑这些新要求。 因此、TI 希望客户在设计系统时仔细检查并遵循器件数据表、器件勘误表和 TRM 中定义的所有要求。
我们的硬件开发平台未针对辐射发射、噪声易感性、热管理等特定系统要求进行全面设计
EVM 与数据表:如果您看到 TI EVM 与数据表之间存在差异、建议遵循数据表。