This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDXIDK5718:与 AM5718相关的封装

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642297/rtos-tmdxidk5718-packages-related-to-am5718

器件型号:TMDXIDK5718
Thread 中讨论的其他器件:AM5718SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我使用的是 AM5718处理器。

当我查看 SYSBIOS API 文档时、我可以找到 各种各样的软件包名称。
我偶然发现、如 ti.sysbios.family.shared.vayu 与该处理器相关。

但其他所有封装都是如此

TI.SYSBIOS.family.ARM.v7a
ti.sysbios.family.c64p
TI.SYSBIOS.family.c66.vayu
TI.SYSBIOS.TIMER.TIMER64
(笑声)

如何确定哪一个与 AM5718相关?

我还看到"DRA7XX"与 AM5718相关、但这也是随机的洞察、而不是文档中的知识。

此致、
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为、最好尝试任何 TI Processor SDK RTOS 驱动程序示例、为 ARM 和 DSP 创建和构建 CCS 项目。 在编译期间、您将看到哪些 SYSBIOS 代码编译到 AM5718使用的库中。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric

    我更希望有一份真正的文件,但如果没有这份文件,那就比什么都好了。
    谢谢你。

    此致、
    Markus