工具/软件:Linux
现在、我们使用"MMC1" 连接到 SDIO3.0 WiFi。
但是、当电路板打开时 、有时会出现以下信息:
[2.3235500] mmc0:初始化 SDIO 卡时出错-22
当出现此信息时、我们的 WiFi 模块无法正常工作。 这种现象的概率为高。
我们使用的 SDK 版本为03.01.00.06。
完整的 dmesg 信息如下:e2e.ti.com/.../7801.dmesg.txt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
现在、我们使用"MMC1" 连接到 SDIO3.0 WiFi。
但是、当电路板打开时 、有时会出现以下信息:
[2.3235500] mmc0:初始化 SDIO 卡时出错-22
当出现此信息时、我们的 WiFi 模块无法正常工作。 这种现象的概率为高。
我们使用的 SDK 版本为03.01.00.06。
完整的 dmesg 信息如下:e2e.ti.com/.../7801.dmesg.txt
您好 Steve K:
调试 信息 太多、 /dev/kmsg 缓冲区溢出。 只剩下 mmc1调试信息。
root@am57xx-EVM:~# cat /sys/kernel/debug/mmc0/ios
时钟:50000000Hz
VDD:21 (3.3 ~ 3.4V)
总线模式:2 (推挽)
芯片选择:0 (无关)
功率模式:2 (开启)
总线宽度:2 (4位)
时序规格:2 (SD 高速)e2e.ti.com/.../dmesg_5F00_mmc1.txt
信号电压:0 (3.30V)
驱动程序类型:0 (驱动程序类型 B)
root@am57xx-EVM:~# cat /sys/kernel/debug/mmc0/regs
毫米波0:
SDIO IRQ 模式轮询
CTX_LOSS:1.
寄存器:
CON:0x00100600
PSTATE:0x00080000
HCTL:0x00000d12
SYSCTL:0x000d0087
IE:0x00000000
ISE:0x00000000
CAPA:0x26e90080