This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 修改 Null 和 NullCrx 以通过 UDP 发送数据包

Guru**** 2602065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642703/modifying-null-and-nullcrx-to-send-packets-over-udp

大家好、

如您所知、Null 和 NullCrx 链接正在使用 TCP 传输 t 发送视频帧。 我修改链接以通过 UDP 发送帧。 但由于 MTU 的原因、我无法发送包含单个 UDP 数据包的所有帧。 它通过逐帧发送视频流帧来与 TCP 配合使用、但 UDP 不是因为 MTU。 您对此有什么看法或示例吗?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olcay、

    您能详细说明 MTU 问题吗? 您说的是 UDP MTU 限制吗? 如果是、则应用程序需要注意不要发送超过 MTU 的数据。
    有关实施的详细信息、请参阅以下内容? 如果有任何疑问、请告知我们。
    e2e.ti.com/.../2211484