Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
尊敬的 TI 论坛的各位同仁:
我正在尝试 在 TDA2x (VISION_SDK_02_12_01_00)上运行 TFDTP。
当我运行"TDFTPRx 链接+显示"时、我不断收到以下错误:
错误:PBM_ALLOC()失败...正在退出!
PBMQ_FREE 计数= 10239
但是、当我尝试使用网络 RX/TX 用例-> 1.Network RX + Display -> 1. TFDTP、我无法在我的端口上获取任何内容。 电路板似乎在等待数据...
我到目前为止所做的工作如下:
-在 cfg.mk 中设置 NDK_PROC_TO_USE = ipu1_1
-在 cfg.mk 中为 NSP_TFDTP_INCLUDE=yes
- uC_tfdtprx_display=yes in uC_cfg.mk
-在 chains_networkRxDisplay.txt 中设置 NullSource (IPU1_1)-> Display_Video
-在 network_tx_priv.h 中#define TFDTP_TX_STUSE_MODE 1
-已重建网络工具
-已用--usetfdtp 在网络工具中
是否有针对此误差的解决方案?
提前感谢您、
Stefan。