This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:下载66AK2Hxx.lds 文件的链接

Guru**** 2599805 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641811/rtos-66ak2h14-link-to-download-66ak2hxx-lds-file

器件型号:66AK2H14

工具/软件:TI-RTOS

您好!

您能否共享下载66AK2H14.lds 文件的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    据我所知、Linux 内核 make 系统需要链接器脚本。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aishwarya、

    您正在尝试编译什么项目? 如果这是裸机工程、并且您只需要一个.lds 文件作为参考、请参阅以下 wiki 中 A15部分的注释、该部分指向 CCS 中的一个位置、您可以在其中找到一个可用于参考的.lds 文件。
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Bare_Metal_Examples

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有尝试编译裸机工程。
    我们使用的是66AK2H 处理器。 因此、我需要66AK2Hxx.lds 文件进行编译。 我找到66AK2Gxx.lds 文件。 但我们的处理器是不同的。 因此、我请求您尽快共享下载66AK2Hxx.lds 文件的链接。