This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2SX:tda2x 上的操作系统应用程序移植问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641653/linux-tda2sx-the-problem-with-opengles-application-porting-on-tda2x

器件型号:TDA2Sx

工具/软件:Linux

大家好、  

我想在自定义 tda2x 平台上移植我的 opengles 应用。

硬件是指 vayu 板。 软件运行基于 Vision SDK 2.10的 Linux 应用程序;

当 我将顶点、纹理坐标、索引数据导入时、我已使用 vs2015在 PC 上测试了 opengles 应用程序  

板,它显示的图像不正确;

openglees 应用程序用于显示具有来自差动摄像头的4 YUV 图像的滤镜;  

我指 的是 visionSDK/linux/src/system/sgxRenderUtils/sgxRender3DSRV.cpp;

我已经测试了从顶点着色器中移除 MVP 的方法、它可以显示某些内容、但 效果不好;

有什么建议吗?  

感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../sgxRender3DSRV.cpp

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下,我指的是使用 ov490+10640的用例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我已将您的问题转发给 OpenGL 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    谢谢、我想知道如何调试仿真和电路板上的不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    只是为了更新您:由于图形团队目前在接下来的3-4周内忙于处理一些高优先级任务、他们的响应速度可能非常慢。 在此之后、我们将尝试确定 E2E 论坛的优先级。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的信息。我已经解决了我的问题。

    此致、
    John