This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2EVM5777:使用 Avatar EMIF 工具进行 CCS 调试时出现文件加载问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA3XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641714/ccs-tda2evm5777-ccs-debug-with-avatar-emif-tool-file-load-problem

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:TDA3XEVM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我在64位 Windows PC 中使用 CCS 6.2.0工具。 我正在使用 Avatar EMIF 工具进行 DDR 时序更改。 我已经为 TDA2x 创建了配置文件。  我遵循 Avatar、EMIF_Tools_UserGuide.pdf。 我有使用 CCS 构建 Avatar 工具。 我对第2.3节第4步和第5步有疑问。

第3步是使用 Avatar 工具构建 CCS 工程、该步骤是成功。 现在、步骤4没有正确提及。 我必须删除哪个 GEL 文件、我必须连接哪个目标。 步骤5也无法正常执行。

能不能有任何人正确描述。

谢谢、

Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag、

    我以前从未听说过这款 Avatar EMIF 工具。  这是您从 TI 收到的吗?  如果没有、您将需要联系提供该工具并编写用户指南的公司。

    至于 GEL 文件、我猜他们是指与此器件上的 Cortex A15内核相关联的 GEL 文件(调试器初始化文件)。  如果您在 CCS 中打开.ccxml 文件、然后选择底部的高级选项卡、然后选择树中的 cortex A15、则右侧将出现一个 GEL 文件框。

    但是、我建议您联系 Avatar 工具提供商以了解更多信息。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。

    Avatar EMIF_Tools:寄存器配置仅为 TI 提供的工具。 我已从 TDA3x 文件夹内的 CDDS 站点下载。 请您核对一下。

    谢谢、

    Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chirag

    我需要将其发送给汽车团队。 此工具不是 Code Composer Studio 的一部分、我对此没有任何经验。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chirag、

    我将您的问题转交给了一位专家(只是因为美国的假期而延迟)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag、

    您已经开始了三个有关 EMIF 配置的不同线程、每个线程中都提到了不同的 SoC:TDA2xx、TDA2Ex 和 TDA3xx。

    您能不能确切地知道您尝试的用例是什么以及您正在使用什么 SoC/EVM、以便 TI 能更好地帮助您。

    此外、请不要在同一主题上开始新主题帖。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    很抱歉。 让我来解释一下。 我有两个参考套件 TDA2xEVM 和 TDA3xEVM。 我们的定制设计仅基于 TDA3xEVM 板。 但现在 TDA3xEVM 板出现了一些硬件问题。 因此、我能够对该板进行调试。 我使用的是 TDA2xEVM 板。 我现在正在检查 TDA2x 电路板中的 DDR 过程。 我没有任何 TDA2EX 板。 当 我当时在采石场工作时、我没有看到 TDA3xEVM 选项、这就是我使用 TDA2EX 的原因、我有疑问地提到我正在使用 TDA2xEVM 板、您也可以进行交叉检查。

    在第二个主题中、我询问了一些有关 A15内核连接问题的问题、这是我每次都遇到的随机错误、经过如此多次的尝试、我只能进行连接。 我在 TI 论坛中搜索、但未找到正确的解决方案。 我也会发布它。

    在第三个主题中、我要求 DDR3时序更改正确的程序以应用于电路板。 在完成所有工作后、我不确定如何进一步执行 DDR 时序更改和更正程序。 我问过这个问题。 我不熟悉这一点。 我没有适合 TDA3x 或 TDA2x 电路板的文档。 如果您提供了正确的指南、那么我就不需要布置太多线程了。

    对此再次表示抱歉。

    Yorden、您好!

    请为我提供使用 CCS 和 EMIF 寄存器配置工具进行 DDR3调试的正确步骤。 以及如何将更改应用到电路板。

    谢谢、

    Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    请任何人为 TDA3x 或 TDA2x 电路板提供使用 CCS 和 EMIF 寄存器配置工具调试 DDR3的正确步骤。

    谢谢、
    Chirag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Chirag

    您是否能获得有关在 EVM 上运行 EMIF 工具的任何答案? 请分享。
    我有 J6 EVM、我卡在步骤4中

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    "现在第4步没有正确提及。 我必须删除哪个 GEL 文件、我必须连接哪个目标。 步骤5也无法正常执行。"

    有几种方法可以删除与目标配置文件的给定 CPU 相关联的任何 GEL 文件。 John 展示了一种将从目标配置中永久删除它们的方法。 您还可以   使用 CCS 中的"GEL Files"窗口将其删除(仅从当前调试会话中删除)。 您可以通过在"Debug"窗口中选择所需的内核、然后从 CCS 顶部选择"Tools->GEL Files"来打开"GEL Files"窗口。

    您应该会看到如下所示的以下窗口。 然后、您可以右键单击并选择"全部删除"。

    在步骤5中、您能否详细说明哪些不能正常工作? 您是否具有已执行的.out 文件的控制台输出?