This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5505:WBAMR G.722.2 CRC 计算编码器/解码器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646104/tms320vc5505-wbamr-g-722-2-crc-calculation-encoder-decoder

器件型号:TMS320VC5505

是否有针对 G.722.2 IF1 CRC 的优化 CRC 计算例程? 编码器计算 CRC 并正确输出。 RX/解码 器端必须计算 A 类位的 CRC 并对其进行比较、以了解如何调用解码器。 在调用解码器之前、我在当前函数库中看不到任何为您计算 CRC 的方法。  

侧注:解码器在重建数据包以进行数据包丢失隐藏时是否以任何方式实际使用 CRC、或者它只是用来指示应该对解码器进行此类 PLC 调用。

谢谢!

猎人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已通知软件团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 G.722.2用户指南和解码器测试应用。 我认为没有方法可以计算库中的 CRC。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、

    似乎应该存在这种情况、因为同一个库中的编码器会进行计算。  

    猎人