器件型号:TMS320C5545
工具/软件:Code Composer Studio
欢迎 E2E 论坛的各位好朋友!
我是 Akshay。 我使用的是 TI 最新的 DSP 板、C5545板。 我计划将其与 MSP432P401R 板配合使用。 我想为 实验室开发 DSP 应用嵌入式系统应用。 首先、我想对 C5545执行 DTMF 信号检测实验。 我需要访问 C5545板的输入和输出端口以完成此操作。 我还想使用蓝牙 模块、但不想将其用于均衡器应用。 我想使用 Apple 手机共享图片。 那么、这是如何工作 的呢? 有人能不能指导我如何做到这一点/我以前 在 C6713 DSK 上工作过、在那里很简单。 我有 C6713DSK 的代码是否与此电路板的代码类似? 如果有、我会很高兴。 我所使用的平台是:
Windows 操作系统:Windows 7
CCS 版本:CCS v6.2.0
CSL 文件:CSL 3.08
C6713 DSK 的代码:
#include "DSK6713_AIC23.h"//编解码器支持
uint32 fs=DSK6713_AIC23_FREQ_8kHz;//设置采样率
#define DSK6713_AIC23_INPUT_MIC 0x0015
#define DSK6713_AIC23_INPUT_LINE 0x0011
uint16 inputsource=DSK6713_AIC23_input_line;//选择线路输入
此外、当我尝试生成以遵循软件用户手册顶部生成 C55演示文件中的指导原则时、我会收到此错误、提示 TIesrEngineC55尚未执行。 错误显示 mem.h 尚未找到。有人能帮我解决这两个问题吗? 如果有人准备参加 Skype 或网络会议来帮助我、我会非常高兴。 我可以全天候为您服务。 请告诉我。
谢谢你
Akshay。