This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:USB 设备设置

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652493/linux-am3352-usb-device-settings

主题中讨论的其他器件:AM3352

ART 编号:AM3352

工具/软件:Linux

尊敬的 Sitara 支持团队:

我的客户在2017年3月使用此站点中的 Linux SDK。
processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

meta-Yocto-BSP   ="标题:a3fa5ce87619e81d7acfa43340dd18d8f2b2d7dc"
meta-ti          ="头:430ef4bcbd5f392c5e110c96072ae20ecbced04e"

他更改了定制板的内核配置、使其作为 USB 设备运行。

配置文件是 here.e2e.ti.com/.../zcat_5F00_proc_5F00_config.gz.log

当他通过"lsusb"命令进行检查时、根本没有显示
例如"巴士... (笑声) 根集线器"。

定制板可用作 USB 主机。
我们假设电路图没有问题。

您能否指出我客户的配置有问题?
如果您需要更多信息来解决此问题、请告诉我。

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查以下各项:
    电路板原理图。 请参阅 processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Schematic_Checklist
    2.软件配置。 请参阅 processors.wiki.ti.com/.../MUSB_Linux_Driver_Configuration 和 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_MUSB_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    感谢你的答复。
    我的客户已在您的帖子中检查了这些网站。
    他希望得到 Linux 专家成员对配置设置的回复。
    他找不到没有显示"lsusb"的原因。
    您可以向 Linux 支持团队申请吗?

    此致、
    卡纳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经这样做了,但请大家注意,由于圣诞节假期,我们的答复可能会有延误,我们会尽快再回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在您的板上运行随附的脚本、它可能会提供任何线索。

    e2e.ti.com/.../4555.chkusb.sh.txt

    您使用什么 USB 设备功能? 请描述如何加载 USB 小工具驱动程序。

    [引用 user="Kanae]]当他使用"lsusb"命令进行检查时,根本没有显示
    例如"巴士... (笑声) 根集线器"。[/quot]

    lsusb 命令用于 USB 主机模式、对于 USB 设备模式不执行任何操作。 因此、您不应在 USB 设备模式下依赖此命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bin、
    以下是我的客户提供的其他信息。

    1、日晒 chkusb.sh 的结果

    ### USB0 =外设
    root 用户@AM335x_XXXX:/usr/bin。/chkusb.sh
    chkusb.sh 版本0.2.4
    Linux AM335x_XXXX 4.4.4.1.41-g7c580a51af #5优先于1月11日16:44:55 JST 2018 armv7l GNU/Linux
    USB 已初始化
    USB@47401000:外设、好的
    USB@47401800:主机、好的

    小工具驱动程序是内置的
    小工具内核配置:启用了 G_ether
    加载小工具驱动程序:(无)
    root@AM335x_XXXX:/usr/bin

    2.客户的用例
    将 USB0设置为 PC 网络接口的外设。
    它分配 IP 地址并通过 USB 电缆连接到 Telnet 或 SSH。

    3.客户想知道如何正确加载 USB 小工具驱动程序。
    因此,他无法描述这一点。

    关于"lsusb"
    # USB0的情况是外设设置、USB1是主机设置。
    ===
    总线001器件001:ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0根集线器
    ===

    USB0和 USB1的#情况是主机设置(供参考)
    ===
    总线002设备001:ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0根集线器
    总线001器件001:ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0根集线器
    ===

    启用主机设置可显示为 lsusb。
    你觉得以上的表演没有问题吗?

    如果您需要其他信息、请告诉我。
    此致、
    卡纳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Kanae">内置小工具驱动程序
    小工具内核配置:启用了 G_ether
    加载的小工具驱动程序:(无)[/quot]

    内置小工具驱动程序无法正常工作。 请查看 processors.wiki.ti.com/.../MUSB_Linux_Driver_Configuration 中的"已知问题"部分

    因此、请将 g_ether 驱动程序构建为内核模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、
    非常感谢您的支持。
    可以将我客户的板正确设置为 USB 设备。

    此致、
    卡纳