This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:连接到 DM8148的 NOR 闪存

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650107/tms320dm8148-connecting-to-nor-flash-to-dm8148

器件型号:TMS320DM8148

你(们)好

我有一些与设计相关的问题需要根据 TMS320DM8148CCYEA0进行检查。

1.您是否有推荐的闪存器件列表? 我使用 S29GL01GS10DHI010、它是不是 O.K?

2.您能否查看所附设计的地址连接?

我认为 GPMC_A1-19符合表4.2中的 MUX1。

但我看不到 MUX1的 A20-23、26连接。

在设计中、我看到 GPMC_A22 (DSP)路由到 AB27 (即 MUX0处的 GPMC_A22 (DSP)) 、它是否为 O.K?

在设计中、BTMODE[4:0]=11011 (第一个是 MUX0)、但我认为 BTMODE[4:0]应该是10001、因为第一个选项是 MUX1、是吗?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,user508578027,

    查询已转发给相应的团队成员。

    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考 EVM 原理图进行参考。 您需要下载基板和扩展板、因为扩展板中的 NOR。

    http://www.mistralsolutions.com/pes-support/support-downloads/tmdxevm8148.html?phpMyAdmin=01ab13889148490e8d23c7ff6925ee04
    另外、对于多路复用器和引脚配置、请参阅 TRM、图11-47、第4.7.2.2节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我将我的设计与 EVB 之间的地址总线连接进行了比较:
    A1-A19、24、25:相同、MUX1 (除了未提及多路复用器的 A16-19)
    A20、21、23:我的板 MUX1、EVB:MUX0
    A22:我的板 MUX0、EVB:MUX0
    A26:我的板 MUX0
    那么、当 EVB 使用的大多数引脚属于 MUX1、而某些引脚属于 MUX0、因此它们具有不同的值时、EVB 如何正常工作?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user508578027"]1. 您是否有推荐的闪存器件列表? 我使用 S29GL01GS10DHI010、它是不是 O.K?[/报价]

    我们没有列表。 您可以使用与 DM814x 数据表和 ROM 代码要求兼容的每个 NOR 闪存。

    [引用 user="user508578027"]

    2.您能否查看所附设计的地址连接?

    我认为 GPMC_A1-19符合表4.2中的 MUX1。

    但我看不到 MUX1的 A20-23、26连接。

    在设计中、我看到 GPMC_A22 (DSP)路由到 AB27 (即 MUX0处的 GPMC_A22 (DSP)) 、它是否为 O.K?

    [/报价]

    DM814x ROM 代码只初始化13个 GPMC 地址行(GPMC_a0 - GPMC_A12)、因此它只能访问前4KB 的 NOR。 接下来的 GPMC 地址行由 u-boot 代码配置、请查看以下 wiki 页面:

    [引用 user="user508578027"]3. 在设计中、BTMODE[4:0]=11011 (第一个是 MUX0)、但我认为 BTMODE[4:0]应该是10001、因为第一个选项是 MUX1、是吗?[/QUERQ]

    如果您的定制电路板设计为具有等待模式的 MUX1 (等待监控打开)、那么是的、您应该使用 BTMODE[4:0]= 10001

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user508578027]I 将我的设计与 EVB 之间的地址总线连接进行了比较:
    A1-A19、24、25:相同、MUX1 (除了未提及多路复用器的 A16-19)
    A20、21、23:我的板 MUX1、EVB:MUX0
    A22:我的板 MUX0、EVB:MUX0
    A26:我的板 MUX0
    那么、当 EVB 使用的大多数引脚属于 MUX1、而某些引脚属于 MUX0、因此它们具有不同的值时、EVB 如何正常工作?
    [/报价]

    关于从 NOR 引导(ROM 代码要求)、只需将 GPMC_A0/A12配置为相同模式(MUX0或 MUX1)。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Pavel!!!