This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5505:TMS320C5505

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651151/ccs-tms320c5505-tms320c5505

器件型号:TMS320C5505
主题中讨论的其他器件: TMDX5505EZDSP

工具/软件:Code Composer Studio

我购买了 TMS320C5505 eZdsp USB 记忆棒。 它附带 CCS v4.13 IDE 软件。 我使用的是 Win 10的较新 PC。 当我启动 CCS 安装文件时、我收到"Operating System Not Supported"消息。  

下面的链接提到了 CCS v4.0的支持。 然后应加载哪个版本的 CCS?

http://www.ti.com/tool/TMDX5505EZDSP

谢谢、

Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lakshmi、

    您是否试用过 CCS v7.3?
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 laxmi..plz、请告诉我您对 TMDX5505EZDSP 的体验。 我想为测试和测量的开发购买此工具 instruments...can 我们通过 USB 连接对其进行调试、或者需要单独的 JTAG 连接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanchan、

    TMDX5505eZDSP 具有一个嵌入式 XDS510仿真器。
    www.ti.com/.../TMDX5505EZDSP

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我加载了最新的 CCS 7.4.0.00015。 我得到以下错误。 我从应用商店加载了 C5500编译器。

    c55xx:GEL:加载文件'C:\ti\ccsv7\emulation\boards\usbstk5505\gel\usbstk5505.gel'时出错:无法打开 GEL 文件'C:\ti\ccsv7\emulation\boards\usbstk5505\gel\usbstk5505.gel'

    我已检查 CCS 文件夹、但看不到仿真文件夹。 TMS320C5505 eZdsp USB 记忆棒中存在哪个版本的 XDS100仿真器?
    谢谢、
    Lakshmi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanchan、
    我刚刚购买了此板用于课程。 是的、它可以通过 USB 连接进行调试。 它具有 XDS510和 XDS100仿真器。
    Lakshmi