This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:后视图全景图

Guru**** 2598435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/645786/rtos-tda3xevm-rear-view-panoram

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用的是 VisionSSDK 3.1。 我想运行后视全景用例。 即使在 tda3xx-EVM 中的 uC_cfg.mk 中启用后视全景用例、执行期间菜单中也不显示后视全景选项。

原因可能是什么。 可以帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blessy、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blessy、

    是否可以共享 Rules.make 中设置的 MAKECONFIG 和 MAKEAPPNAME 值?
    您能否确保使用正确的 uC_cfg.mk?

    如果您的 MAKECONFIG 为 tda3xx_EVM_BIOS_all、请确保您正在更改 apps/configs/tda3xx_EVM_BIOS_All/uC_cfg.mk。

    此致、
    Jithin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jibin、您好!

    感谢你能抽出时间。 解决了。 很抱歉不更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blessy、

    您能否共享解决方案、以便在其他人遇到相同问题时可以使用该解决方案?

    谢谢、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我曾尝试按照 Jithin 的建议更改 uC_cfg.mk 文件。 它实际上应该起作用、但它对我来说是无效的。

    我将 vision_sdk 文件恢复为整体、删除了我所做的所有更改。 它开始正常工作。 可能我在某个地方出错了。