This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:用于深度学习推理的 TDA2x GPU

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651835/tda2exevm-tda2x-gpu-used-in-deep-learning-inference

器件型号:TDA2EXEVM

在我的应用中、我不在 TDA2x 上使用 GPU。 我可以将其用于深度学习推理吗? 以及如何实现? OpenCLTM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张强您好、
    TI 深度学习库可加速 EVE 和 DSP 内核上的推理。 它不使用 GPU。 因此、您可以使用 TIDL 进行推理。 如需更多信息、请参阅 TIDL 用户指南和数据表。

    此致、
    Kumar.D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我对 TIDL 很了解、但仅靠 eve 和 DSP 内核是不够的。 因此、我可以使用 GPU 来运行另一个网络或预处理或后处理等。 有可能吗? 可以使用 OpenCL 对代码层或其他进程进行编码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不提供用于 GPU 上深度学习层执行的软件/库。

    谢谢、此致、

    库马尔