请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8127 大家好。 我们要求在 dm8127上旋转90度。 该主处理路径如下所示:1. sensor->ISS (1280*720)->输出倾斜器,旋转90,因此输出缓冲器为720*1280 2。 对于捕获的输入720*1280 buffer ->执行图像处理 ALG->仍输出720*1280 3. 使用 hdvpss->LCD(720*1280)现在,我们的 ALG 的访问内存存在性能问题。 在我们的 ALG 中、当 CPU 访问具有90个平铺地址的平铺存储器地址的线性行(720数据)时、该地址是平铺地址的 CPU_viraddress、但实际上、数据不是线性存储在 SDRM/DDR 中、对吗? 我们认为。 当此访问将丢失高速缓存时、这是导致低性能的主要原因。 那么、除了旋转之外、倾斜的用途是什么?只有 Giva 对于宏处理(例如视频编码/解码)是高性能的? 我们还想知道如何使 VPSS 进行90轮旋转、是否有任何应用或演示可供参考、也许这是一种更简单的方法? 在我们的 RDK 中、我找不到任何有关使用 VPSS 进行轮转的演示。