This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L138:Dropbear bublic 密钥验证

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651026/linux-omap-l138-dropbear-bublic-key-authentication

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Linux

您好!

由于"Mirai"等人的攻击、我们不得不提高测量设备的安全性、这些设备主要连接到具有 WiFi 或以太网的4g 调制解调器/路由器、并通过端口转发从互联网进行访问。设备是 基于 OMAPL138的设备、在 Linux 3.3.0中运行。 我们将所有流量集中到端口22 SSH、而在 OMAP-SIDE 中、端口22 SSH 是通过 dropbear 实现的。 通信正常、但我们在密钥 验证方面遇到了问题。

我们一直在认真遵循 wiki.openwrt.org/.../dropbear.public-key.auth"中的说明  以及许多相关的 google 跟踪。 在 Windows 和 VirtualBox / Ubuntu 终端中尝试的客户端是 MinGW 和 WinSCP -结果与所有 clients...no 连接相同。

使用-E 启动 Dropbear 不会产生任何有价值的信息。  

下面是连接试用版的 ssh -vv 列表-如果熟悉 ssh/Dropbear 的人可以检查它,我将不胜感激。

此致、

Risto  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$ ssh -vv root@192.168.1.110
OpenSSH_6.6.1、OpenSSL 1.0.1m、2015年3月19日
debug2:SSH_connect:needpriv0
debug1:连接到192.168.1.110 [192.168.1.110]端口22。
debug1:连接已建立。
debug3:RSA1标识符不正确

  " stackoverflow.com/.../15563793
debug3:无法将"/c/Users/risto/.ssh/id_rsa 作为 RSA1公共密钥加载
debug1:标识文件/c/Users/risto/.ssh/id_rsa 类型1
debug1:标识文件/c/Users/risto/.ssh/id_rsa-cert 类型-1
debug1:标识文件/c/Users/risto/.ssh/id_dsa 类型-1
debug1:标识文件/c/Users/risto/.ssh/id_dsa-cert 类型-1
debug1:标识文件/c/Users/risto/.ssh/id_ecdsa 类型-1
debug1:标识文件/c/Users/risto/.ssh/id_ecdsa-cert 类型-1
debug1:标识文件/c/Users/risto/.ssh/id_ed25519类型-1
debug1:标识文件/c/Users/risto/.ssh/id_ed25519-cert 类型-1
debug1:为协议2.0启用兼容模式
debug1:本地版本字符串 SSH-2.0-OpenSSH_6.6.1
debug1:远程协议版本2.0、远程软件版本 dropbear_2012.55
debug1:不匹配:DropBear_2012.55
debug2:FD 3设置 O_nonblock
debug3:load_hostkeys:从文件"/c/Us 中加载主机"192.168.1.110"的条目
ERS/RITO/.ssh/known_hosts"
debug3:load_hostkeys:在文件/c/Users/risto/.ssh/known_host 中找到密钥类型 rsa
S:2.
debug3:load_hostkeys:已加载1个密钥
debug3:order_hostkeyalgs:更喜欢 hostkeyalgs:ssh-rsa-cert-v01@openssh.com、ssh-
rsa-cert-v00@openssh.com、ssh-rsa
调试1:发送 SSH2_MSG_KEXINIT
debug1:接收到 SSH2_MSG_KEXINIT
debug2:kex_pars_kexinit:curve25519-sha256@libssh.org、ECDH-SHA2-nistp256、ECDH-
SHA2-nistp384、ECDH-SHA2-nistp521、Diffie-Hellman-group-exchange-SHA256、Diffie-hel
lman-group-exchange-sha1、Diffie-Hellman-Group14-sha1、Diffie-Hellman-group1-sha1
debug2:kex_pars_kexinit:ssh-rsa-cert-v01@openssh.com、ssh-rSA-cert-v00@openssh
com、ssh-rsa、ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com、ecdsa-sha2-nistp384-cert-v
01@openssh.com、ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com、ssh-ed25519-cert-v01@不正确
nssh.com,ssh-dss-cert-v01@openssh.com,ssh-dss-cert-v00@openssh.com,ecdsa-sha2-ni
stp256、ecdsa sha2-nistp384、ecdsa sha2-nistp521、ssh-ed25519、ssh-dss
debug2:kex_pars_kexinit:AES128-CTR、aes192-CTR、AES256-CTR、arcfour256、arcfour12
8、aes128-gcm@openssh.com、aes256-gcm@openssh.com、chacha20-poly1305@openssh.com、ae
s128-CBC、3DES-CBC、blowfish-CBC、cast128-CBC、aes192-CBC、AES256-CBC、ARCFOUR、rijndae
l-cbc@lysator.liu.se
debug2:kex_pars_kexinit:AES128-CTR、aes192-CTR、AES256-CTR、arcfour256、arcfour12
8、aes128-gcm@openssh.com、aes256-gcm@openssh.com、chacha20-poly1305@openssh.com、ae
s128-CBC、3DES-CBC、blowfish-CBC、cast128-CBC、aes192-CBC、AES256-CBC、ARCFOUR、rijndae
l-cbc@lysator.liu.se
debug2:kex_pars_kexinit:hmac-md5-etm@openssh.com、hmac-sha1-etm@openssh.com、um
ac-64-etm@openssh.com、umac-128-etm@openssh.com、hmac-sha2-256-etm@openssh.com、HMA
c-sha2-512-etm@openssh.com、hmac-ripemd160-etm@openssh.com、HMAC-SHA1-96-ETM@将打开
sh.com,hmac-md5-96-etm@openssh.com,hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com,umac-1
28@openssh.com、HMAC-SHA2-256、HMAC-SHA2-512、HMAC-Ripemd160、HMAC-Ripemd160@openssh
com、HMAC-SHA1-96、HMAC-MD5-96
debug2:kex_pars_kexinit:hmac-md5-etm@openssh.com、hmac-sha1-etm@openssh.com、um
ac-64-etm@openssh.com、umac-128-etm@openssh.com、hmac-sha2-256-etm@openssh.com、HMA
c-sha2-512-etm@openssh.com、hmac-ripemd160-etm@openssh.com、HMAC-SHA1-96-ETM@将打开
sh.com,hmac-md5-96-etm@openssh.com,hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com,umac-1
28@openssh.com、HMAC-SHA2-256、HMAC-SHA2-512、HMAC-Ripemd160、HMAC-Ripemd160@openssh
com、HMAC-SHA1-96、HMAC-MD5-96
debug2:kex_pars_kexinit:none、zlib@openssh.com、zlib
debug2:kex_pars_kexinit:none、zlib@openssh.com、zlib
debug2:kex_pars_kexinit:
debug2:kex_pars_kexinit:
debug2:kex_pars_kexinit:first_kex_跟 在0
debug2:kex_pars_kexinit:保留0
debug2:kex_pars_kexinit:Diffie-Hellman-group1-SHA1、Diffie-Hellman-Group14-SHA
1
debug2:kex_pars_kexinit:SSH-RSA
debug2:kex_pars_kexinit:AES128-CTR、3DES-CTR、AES256-CTR、aes128-CBC、3DES-CBC、ae
s256-CBC、tofish256-CBC、Twofish-CBC、tofish128-CBC
debug2:kex_pars_kexinit:AES128-CTR、3DES-CTR、AES256-CTR、aes128-CBC、3DES-CBC、ae
s256-CBC、tofish256-CBC、Twofish-CBC、tofish128-CBC
debug2:kex_pars_kexinit:HMAC-SHA1-96、HMAC-SHA1、HMAC-MD5
debug2:kex_pars_kexinit:HMAC-SHA1-96、HMAC-SHA1、HMAC-MD5
debug2:kex_pars_kexinit:zlib、zlib@openssh.com、none
debug2:kex_pars_kexinit:zlib、zlib@openssh.com、none
debug2:kex_pars_kexinit:
debug2:kex_pars_kexinit:
debug2:kex_pars_kexinit:first_kex_跟 在0
debug2:kex_pars_kexinit:保留0
debug2:Mac_setup:设置 HMAC-MD5
debug1:kex: server->client aes128-CTR HMAC-MD5 none
debug2:Mac_setup:设置 HMAC-MD5
debug1:kex:client->server aes128-CTR HMAC-MD5 none
debug2:位被置位:1052/2048
debug1:发送 SSH2_MSG_KEXDH_init
debug1:期望 SSH2_MSG_KEXDH_Reply
debug1:服务器主机密钥:RSA 0A:ed:5a:C5:25:D9:24:A7:4c:22:02:a0:D5:F9:D9:50
debug3:load_hostkeys:从文件"/c/Us 中加载主机"192.168.1.110"的条目
ERS/RITO/.ssh/known_hosts"
debug3:load_hostkeys:在文件/c/Users/risto/.ssh/known_host 中找到密钥类型 rsa
S:2.
debug3:load_hostkeys:已加载1个密钥
debug1:主机'192.168.1.110'已知并与 RSA 主机密钥匹配。
debug1:在/c/Users/risto/.ssh/known_hosts:2中找到密钥
debug2:位被置位:1044/2048
debug1:SSH_RSA_verify:签名正确
debug2:kex_p推算_keys
debug2:set_newkeys:模式1
调试1:发送 SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1:需要 SSH2_MSG_NEWKEYS
debug2:set_newkeys:模式0
debug1:接收到 SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1:服务器不允许漫游
调试1:发送 SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST
debug2:service_accept:ssh-userauth
debug1:收到 SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT
debug2:key:/c/Users/risto/.ssh/id_rsa (0xa021870)、
debug2:key:/c/Users/risto/.ssh/id_dsa (0x0)、
debug2:key:/c/Users/risto/.ssh/id_ecdsa (0x0)、
debug2:key:/c/Users/risto/.ssh/id_ed25519 (0x0)、
debug1:可继续的身份验证:publickey、password
debug3:重新开始、传递了不同的列表 publickey、password
debug3:首选公钥、键盘交互式、密码
debug3:authmethod_lookup publickey
debug3:仍然是首选:键盘交互式、密码
debug3:authmethod_is 启用的公钥
debug1:下一个身份验证方法:publickey
debug1:提供 RSA 公钥:/c/Users/risto/.ssh/id_rsa
debug3:send_pubkey_test
debug2:我们发送了一个公钥数据包、等待回复
debug1:可继续的身份验证:publickey、password
debug1:正在尝试私钥:/c/Users/risto/.ssh/id_dsa
debug3:无此类标识:/c/Users/risto/.ssh/id_dsa:无此类文件或目录
debug1:正在尝试私钥:/c/Users/risto/.ssh/id_ecdsa
debug3:无此类标识:/c/Users/risto/.ssh/id_ecdsa:无此类文件或控制器
Y
debug1:正在尝试私钥:/c/Users/risto/.ssh/id_ed25519
debug3:无此类标识:/c/Users/risto/.ssh/id_ed25519:无此类文件或直接
Ory
debug2:我们没有发送数据包、禁用方法
debug3:authmethod_lookup 密码
debug3:保留首选项:,password
debug3:authmethod_is 启用密码
debug1:下一个身份验证方法:密码
root@192.168.1.110的密码:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Risto、

    查看这些链接是否有助于:
    bbs.archlinux.org/viewtopic.php
    stackoverflow.com/.../could-not-load-id-rsa-as-a-rsa1-public-key

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    谢谢,但我已经研究了这些链接:-(

    我担心密钥文件的所有者错误。 功能
    DRW ---- 2根 根 4096 Dec. 18 2017 181217
    -rw ---- 1根 根 789 Nov8 23:37 Authorized_keys
    -rw-rw-rw- 1根 根 11月427日8 16:12 dropbear_RSA_host_key

    和 PC 中
    -rw ---- 1 emmecon emmecon 1675 Dec. 18 16:44 id_rsa
    rw-r--r-- 1 emmecon emmecon 408 Dec. 18 16:44 id_rsa.pub
    -rw ---- 1 emmecon emmecon 506 Dec. 18 16:51 known_hosts

    如果我尝试连接:
    SSH -vv root@192.168.1.110
    我认为它应该起作用吗???

    我是否应该在 OMAPL 中与其他用户一起测试、这是否合理?

    Risto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引述]我是否应该在 OMAPL 中与其他用户一起测试、这是否有意义?

    root 是 OMAP-L138 SDK 上的默认用户。 它应该起作用。
    您是否有 OMAP-L138 LCDK 可供选择? 您可以使用最新的 TISDK 尝试它吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回答、并对我的回答延迟表示歉意。

    路径/home/root/.ssh 的模式确实是错误的-现在 Dropbear 和 OpenSSH 都起作用。

    Risto