This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:用于 PROFIBUS 从设备的 EDMA 版本

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642600/am3356-edma-version-for-profibus-slave

器件型号:AM3356
Thread 中讨论的其他器件:ProfibusSYSBIOS

您好!

让我谈谈 PRU-ICSS-PROFIBUS_Slave 01.00.01.01和 PSDK 4.0.0.4。

我看到 projectCreate.bat 的 EDMA_version=2.12.03.27

C:\ti\PRU-ICSS-Profibus 从属设备_01.00.01.01\protocols\Profibus 从属设备\projects\projectCreate.bat

::设置创建项目时要使用的 EDMA3版本
设置"EDMA_version=2.12.03.27"

但我在安装 ProcessorSDK 4.0.0.4时获得了 EDMA 版本2.12.04.28。


EDMA 版本不同。

让我知道我们使用的是哪个版本的 shoud? 2.12.03.27? 2.12.04.28?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    各位专家、您好!
    添加到上述 POST 中所述的 EDMA 版本、SYS/BIOS 版本也不相同。

    来自 projectCreate.bat 第69行

    ::设置创建项目时要使用的 SYSBIOS 版本
    设置"SYS_BIOS_version=6.46.04.53"

    另一方面、PSDK 4.0.0.4默认安装版本为6.46.05.55

    您能否确认我们是否应该修改.bat 文件?

    此致、
    希奥·乌奇克西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、让我与开发人员确认 PRU-ICSS-PROFIBUS-SLAVE 01_00_01_01应使用哪个 PSDK 版本、然后返回给您。

    我在文档中找不到此信息(我们已经有一个 JIRA 来在将来改进此信息)。 我认为是您使用的之前的 PSDK (PSDK 3.3)

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikosi-San、请使用 EDMA 2.12.4.28、ProjectCreate.bat 中似乎存在错误

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paula、您好!
    感谢您的确认。
    SYS_BIOS_version 如何?

    此致、
    希奥·乌奇克西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uchikosi-San、请使用 PROCESSOR-SDK-RTOS 04_00_00_04中的工具版本

    谢谢、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paula、
    感谢您的确认。
    此致、
    希奥·乌奇克西