This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:在 Vision SDK (03.00.00)中构建 Linux 内核时出现故障。 如何解决这个问题?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652791/linux-tda2evm5777-there-is-a-fault-when-i-build-the-linux-kernel-in-vision-sdk-03-00-00-how-to-slove-this-problem

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

您好!

在 Vision SDK (03.00.00)中构建 Linux 内核时出现故障。:

 构建模块、第2阶段。
 MODPOST 1模块
 抄送     /home/chris/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/linux-kernel-addon/memcache/build/memcache.mod.o
 LD [M] /home/chris/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/linux-kernel-addon/memcache/build/memcache.ko

make[3]`/home/chris/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap

make[2]:`/home/chris/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/linux-kernel-addon/memcache/build

make -fbuild_kernel.mk kernel_build kernel_target=dra7-EVM-infoadas。dtb

make[2]: `/home/chris/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux

使-C /home/chris/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/../ti_components/os_tools/linux/kernel/omap arch=arm cross_compile=/home/chris/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/linaro/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf- dra7-evm-infoadas。dtb

make[3]: `/home/chris/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel/omap

make[4]:***创建目标“arch/arm/boot/dts/dra7-EVM-infoadas.dtb”。stop。没有规则

如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、 、

    您的查询已转发给 VSDK 专家(只是由于节假日可能会有一些延迟)。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好卢卡斯
    您能否按照 VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf 中描述的安装和构建步骤进行操作
    请参阅章节
    2安装概述
    3构建

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用用户指南中的步骤!!!但它无法正常工作、因为 Vision SDK (03.00.00)的内核(4.4.45)中没有 dra7-EVM-infoadas.dts!!!请注意我的问题、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    这里讨论这个问题:
    e2e.ti.com/.../652128

    我将关闭此主题。

    此致、
    Yordan