This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK138:如何为 ARM 和 C674x 内核启动程序?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, TMDSLCDK6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651625/ccs-tmdslcdk138-how-do-i-launch-a-program-for-both-the-arm-and-the-c674x-core

器件型号:TMDSLCDK138
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138TMDSLCDK6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
之前、我们一直使用 TMDSLCDK6748、我们可以成功运行 C674x 代码。 现在、我们转向 OMAP-L138以添加 ARM 的代码。 当我们尝试在 OMAP-L138上运行 C674x 时、不会发生任何情况、因为 C674x 被 ARM 保持在复位状态。 仅 ARM 内核的示例代码项目也已成功运行。
我们使用的是 CCS 7.2.0和 PSDK RTOS 04.01.00.03。
如何从 CCS 启动和调试两个内核的代码:ARM 和 C674x?
我可以选择将所有代码放入一个项目还是将代码除以两个项目? C674x 代码将 CCS 项目与裸机操作系统配合使用、而 ARM 代码将 RTSC 项目与 RTOS 配合使用。
此致、
AD van de Voort

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    请注意、答案可能会因假期而延迟。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该为每个内核类型具有单独的项目。 一个用于 ARM、另一个用于 DSP。

    确保您首先连接到 ARM 内核、以便它可以运行 GEL 文件和初始化并唤醒 DSP。 完成此操作后、您应该能够成功连接到 DSP 并加载您的代码。

    最棒的
    Sahin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahin、
    感谢您提供的信息、它现在正在工作。
    广告