This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:超链接 SI 分析

Guru**** 2956070 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651904/66ak2h14-hyperlink-si-analysis

器件型号:66AK2H14

您好!

我在两个66AK2H14 SOC 之间使用超链接接口。

对于接口的 SI 分析、我需要眼图张开要求、插入损耗和回波损耗规格。  

请告诉我在哪里可以获取66AK2H14器件的这些详细信息。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    超链接是一种四通道串行器/解串器接口、设计用于在引脚至引脚每通道高达10Gbps 的速率下运行。 因此、它应该符合 SerDes 电气规范。 请参阅此主题以获取参考:  

    e2e.ti.com/.../367680


    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回复。

    在您共享的上述链接中,提到 SERDES 共模接收器电压设置为0.7V (对于 KeyStone I)。 但我在 Keystone II 超链接用户指南中找不到此信息。 请告诉我这些信息在哪里被提及。

    谢谢、此致、
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、
    超链接接口旨在实现 TI 器件之间的直接连接。 使用超链接的所有 TI 器件的共模电压都是相同的。 如果没有直流阻断电容器、则不允许其他超链接连接。 目前、我不知道 TI 以外的任何其他支持超链接的器件。
    此致、
    Bill