This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:千兆以太网的最大帧大小

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649330/tci6638k2k-maximum-frame-size-of-gigabit-ethernet

器件型号:TCI6638K2K

我的客户对 千兆以太网的最大帧大小有疑问。

"KeyStone 架构千兆位以太网(GbE)交换子系统用户指南"(SPRUGV9D)的"1.2特性"说明"最大帧大小为9500字节(采用 VLAN 的9504)"。  表3-49中 RX_MAXLEN 的说明显示最大值为9504、但表3-101中的说明显示 Jabber 帧的最大值为16383。  RX_MAXLEN 域有14位(2^14 = 16384)。 因此、他们希望 Keystone2支持16383字节。

1. Keystone2是否支持9500或16393字节?

2.这是否意味着 Keystone2在 Jabber 帧的情况下可以接收16383字节或仅支持9500字节?   

3. 如果接收到的帧大小超过 RX_MAXLEN、是否会丢弃无错误的超大帧?

此致、

Ohhashi 女士

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请告诉我状态吗?

    此致、
    Ohhashi 女士
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将其转发给相应的团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、很抱歉耽误你的时间。 答案:

    1) 9500字节。
    2) 2)如果帧大小大于 RX_maxlen (不应设置为大于9500)、则帧将被视为 Jabber 帧
    3) Jabber 帧是错误帧并被丢弃。