This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:带有垃圾的新型号的培训:C5535

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648594/tms320c5535-training-for-new-model-with-garbage-c5535

器件型号:TMS320C5535

您好!

我正在我的大学从事一个语音识别项目。 为此、我使用了 C5535EZDSP 板并试用了演示应用、但精度不是很高(如果可能、建议进行任何改进)。 在文档中、我看到可以生成模型、并且可以使用 TIESR 完成培训。 我继续努力、并随后生成了 Smalleutealmary 和 Normal docm词汇(电话)。 以下是我使用的词语:

打开车门

合上挡盖

锁定

解锁汽车

我使用 Audacity 录制了8kHz 语音音频、并为 Smallpuleary 和 Normal (电话)分段了相同的音频。 我对每一个词都使用了22个录音。

然后、在成功培训后、我在 C5535硬件中运行了两个词汇。 它运行良好、但有一个问题、即使没有人说、它也会显示随机命令。

我想这是由于缺少填充模型。 我在 TI 论坛中看到很少有与此相关的帖子、并尝试关注这些帖子。 但我无法做到。

在普通词汇中、_fil 垃圾无法正常工作。 请提出什么问题? 我应该更改哪些参数?

在 SmallVocealing,我把填充作为垃圾。 在这里、它的工作效率为70-80%。 但有时会将"锁定"显示为随机、我不会说任何东西。 如果我吹气、就会显示 Fill。 请建议我在这里需要做些什么来解决这个问题? 在此过程中需要更改任何参数?

我是这个领域的新生。 因此、如果有人能够指导我进行这一分步过程、那将会很高兴。

谢谢、

Giridhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giridhar、

    Tiesr 演示并不意味着是一种高性能、高精度的语音识别引擎。 它旨在演示 DSP 上的语音识别。 因此、请不要期望精度为100%。 我们通常要求客户使用感觉(3P)解决方案来实现更强大的语音识别。

    话虽如此、请参阅
    e2e.ti.com/.../1952595

    另请参阅 CSL 封装中的演示、我认为它具有_Filler 模型
    C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.08\demos\TIesr\c5535

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sirs:

    我们刚刚购买了 TI dev.board、并且我们正尝试通过更改短语和提高性能来实现同样的功能。 我们接受了感官解决方案检查、但目前他们的解决方案对我们来说太贵了。  

    我们尝试了此处发布的相同解决方案、但使用原始短语"TI 语音触发器"并不能获得更好的性能。 我们想知道我们是否应该使用不同版本的 CSL 库而不是最新版本、或者我们可以采取哪些措施来解决问题。  

    e2e.ti.com/.../1952595

    请您帮助我们完成上述帖子中发布的此步骤吗?

     步骤3:增加了编解码器增益配置。

    我们非常感谢您提前提供的支持。  

    此致、

    M.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    M.S、

    尚未对这一点进行过广泛研究或使用麦克风增益进行过播放、但请查看文件 codec_AIC3254.c 和函数 CSL_Status AIC3254_init ()。

    此函数具有 AIC 的几个增益参数。

    Lali