This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SMV320C6727B-SP:推荐的调试&放大器;软件开发工具

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6727B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643000/ccs-smv320c6727b-sp-recommended-debug-software-development-tools

器件型号:SMV320C6727B-SP
主题中讨论的其他器件:TMS320C6727B

工具/软件:Code Composer Studio

我们 使用的是 TMS320C6727B DSP 芯片的符合空间要求的版本。  对于此 DSP、建议使用哪种开发和调试环境?  我应该使用 Blackhawk 的"USB560v2 STM 仿真器(仅 USB)- BH-USB-560v2"(正如本论坛其他地方推荐的)、还是使用 Spectrum Digital 的旧版 XDS510 USB 加 JTAG 仿真器?  我是否必须使用最新版本的 DSPBIOS (在外部 SRAM 中)才能与最新的 CCS 和仿真器兼容?  或者、我应该使用较旧版本的 CCS 和较旧的仿真器、以便能够使用片上 ROM 中的现有 DSPBIOS?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    您可以在此器件上使用 CCS 进行开发。 至于哪个调试探针、CCS 均支持这两种探针。 但是、XDS510的版本要旧得多、在支持方面已弃用。 因此、在这两种选项中、XDS560v2是一种更好的投资。

    至于您对该各种版本的其他问题、我将让器件论坛中的专家回答这些问题。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、Brad Davis 给我指了这个话题。
    与 DSPBIOS 相关。 可以使用片上 ROM DSPBIOS 库的 CCS 的最后一个版本是 CCS 3.3。 这是过时的、不可支持。 如果使用 DSPBIOS、则需要从外部加载它。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    板载 ROM 具有特定版本的 DSPBIOS 代码。 如果要使用该基于 ROM 的代码、则需要使用与其兼容的头文件。 优点是 ROM 的执行速度快于外部存储器、并且其使用减少了应用所需的部分程序存储器。

    您不必使用 ROM DSPBIOS。 如果您愿意、您可以使用任何仍支持 C6727B 的更新版本。

    器件勘误表中列出了一些特定的引导相关问题、无论在哪种情况下、都必须在加载的代码中处理这些问题。 如勘误表中所述、必须将一些参数放置在正确的位置。

    使用 C6727B 需要支持文件、它们将对此提供帮助。 您是否在 TI.com 上找到了这些文件?

    此致、
    RandyP