请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 工具/软件:Code Composer Studio
大家好。
DSP 代码通过 CCS7进行编程
我的方法如下
1.连接到 DSP 板上的 JTAG
2.在 CCS7上进行 DSP 代码编程
3. CCS7编译"点击"
4. CCS7调试"click"
5.代码测试。
这样做是正常的。
但是、DSP 板断电-> DSP 代码被复位。
我再试一次。 1~5。
我希望在 DSP 中下载程序代码。
谢谢