This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:UBoot- AMP

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651715/dra756-uboot--amp

器件型号:DRA756

您好!

这与 DRA 上的 AMP BOOT 有关。

我们已经在 e2e.ti.com/.../2295802

是否有人试用过 AMP、或请告知我们汽车领域中的 AMP 启动的首选项。

谢谢、

Ramya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramya、

    我已将您的问题转交给 u-boot 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    在 AMP 配置中引导内核仅是初始部分。 您还需要注意资源分区(外设、中断、DMA 通道)、在两个实例之间共享、虚拟机监控程序可以在这方面提供帮助。 不知道在 DRA7上使用 Linux + Android 启动或支持 AMP 配置所做的任何努力
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    此致、
    Ramya