This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:DM368的电源优化

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638468/tms320dm368-power-optimisation-for-dm368

器件型号:TMS320DM368

您好!

其中一款基于 DM368的产品面临功率限制。  

kΩ、我们使用10kΩ Ω 电阻器下拉 EM_D0-EM_D7线路、我们计划将这些下拉电阻器替换为65k Ω 电阻器。 线路 EM_D0-EM_D7配置为输入线路

EM_D9、EM_D12、EM_D15、EM_BA0、EM_Ba1、 和 EM_A3 kΩ 为输出线路、并使用10k Ω 电阻器下拉、因为 我们不使用 AEMIF 接口。

kΩ 将这些下拉电阻器替换为65k Ω 值。

请告诉我们、可用于下拉这些线路以最大程度地减小流经这些线路的电流的电阻器的最大值应该是多少?  

此致、  

Mohit Tomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查询已转发给相应的团队成员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在等待您的答复。
    请查看此内容。

    此致、
    Mohit Tomar