This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8127:DM8127:仅使用16位 DDR3而不是32位 DDR3

Guru**** 2943390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650165/tms320dm8127-dm8127-using-only-16-bit-ddr3-instead-of-32bit-ddr3

器件型号:TMS320DM8127

我的客户计划仅使用16位 DDR3接口。 根据 TRM、通过在 SDRCR 中设置窄模式字段来支持16位模式。 但是、没有有关支持16位接口的硬件配置的信息。

对于 DDR3的未使用引脚端接是否有任何建议? 我假设使用编号较低的数据线、即 D0:D15连接到存储器器件? 如何终止未使用的 DQS 和 DQM 线路?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TIDR、

    查询已转发给相应的团队成员。

    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIDR、

    您应该参考 DM8127数据表、请参阅"9.13.4.2 DDR3布线规范"部分

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    谢谢! 我现在找到了信息。 但是、器件引脚表指示 DQS 连接到 IPU、DQS (反相)连接到 IPD。 未使用的数据信息表示以不同的方式将它们绑定在一起。 这是否是拼写错误?

     

    而第9.13.4.2节规定:

     

    这是正确的还是拼写错误? 未使用的引脚搭接是否与内部拉电阻具有不同的极性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIDR、

    根据我的理解、DM8127数据表规定:

    DQS+ kΩ 一个1M Ω 电阻器连接到 DVDD_DDR[x]电源
    DQS-通过一个1k Ω 电阻接地
    DDR3数据未使用的引脚可保持未连接状态。