This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:QT 程序错误

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641045/linux-am5728-qt-program-error

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

      我在 AM5728平台上运行 Qt 项目应用程序、建议出现以下错误:

QIconvCodec::convFromUnicode:使用 Latin-1进行转换,iconv_open 失败                                                
QIconvCodec::convertToUnicode:使用 Latin-1进行转换,iconv_open 失败                                                  
致命:此应用程序无法启动、因为它无法找到或加载 Qt 平台插件"xcb"                          
在""中。                                                                                                                          
                                                                                                                               
可用的平台插件包括:xcb。                                                                                            
                                                                                                                               
重新安装应用程序可能会解决此问题。 ((null):0、(null))                                                           
已中止(转储内核)   

     那么、我是否需要为开发板上的 xcb 编译 Qt 插件?如何编译 ARM 平台的 Qt 插件???

     我的5728平台内核信息是:

      root@am57xx-EVM:// uname -a                                                                  
     Linux am57xx-EVM 4.4.4.1.41-rt50-g968d071ce9 #3 SMP 挤占 RT Mon OCT 23 16:10:49 CST 2017 armv7l GNU/Linux

期待您的专业回答、谢谢

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weili、

    您的电路板上安装了 xcb qt platfrom 插件。 您也只需要重新安装 qtbase 软件包。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kemal:

           感谢您的回复!  

    我不太理解如何重新安装 qtbase 封装。如果您能为我提供一些有关如何解决我的错误的具体指导,我将不胜感激。

           再次感谢您的困扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是确切的步骤:

    $ sudo apt-get install git build-essential python diffstat texinfo gchrawk path dos2unix wget unzip SOCAT doxygen libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libz1:i386
    $ sudo dpkg-reconfigure dash
    出现提示时、选择"否"。

    $ wget releases.linaro.org/.../gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
    $ tar -Jxvf gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz -C $home

    $ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
    $ cd tisdk
    $./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.01.00.06-x11-config.txt
    $ CD 生成
    $ echo 'PACKAGECONFIG_append =" xcb">> conf/local.conf
    $ sed -i '/distro_feature_remove ="x11"/d'./sources/meta-arago/meta-arago-distro/conf/distro/arago.conf
    $。 配置/设置
    $导出路径=$HOME/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path
    $ MACHINE=am57xx-EVM Arago_rt_enable=1 bitbake tisdk-rootfs-image

    构建完成后、您将在 Arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/images/am57xx-evm.tar.xz 上获得具有 xcb qt 平台插件支持的 tisdk-rootfs-image-am57xx-evm/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、这些步骤说明是在虚拟机 Ubuntu 系统中执行的、对吧?

    可以执行虚拟机前面的指令,但最后一个指令除外。

    root @ Ubuntu:~/tisdk build# machine = am57xx - EVM entry Arago_rt_enable = 1 tisdk rootfs -- image

    Tisdk rootfs - image:未找到命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记了 bitbake 命令。 它应该是:
    MACHINE=am57xx-EVM Arago_rt_enable=1 bitbake tisdk-rootfs-image

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待!
    执行的结果现在有报告错误、但更新已完成。不知道此显示是否正确或需要更改错误?

    root@Ubuntu:~/tisdk/build machine=am57xx-EVM Arago_rt_enable=1 bitbake tisdk-rootfs-image
    注意:您的 conf/bblayers.conf 已自动更新。
    注意:您的 conf/bblayers.conf 已自动更新。
    错误:OE-core 的配置完整性检查器检测到潜在的错误配置。
    修复此错误的原因或自行承担风险、禁用检查器(请参阅 sanity.conf)。
    以下是潜在问题/建议列表:

    请勿使用 Bitbake 作为根。

    摘要:显示1条错误消息、返回非零退出代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    构建为根并不是一个好主意。 删除 Arago-tmp-externo-linaro-toolchain ssstate-cache 目录以进行完整性检查并开始以非 root 用户身份构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在用户许可下重建了它、MACHINE= am57x-EVM Arago_rt_enable=1 bitbake tisdk-rootfs-image 终于成功了!
    但我不理解您的意思、"构建完成后、您将拥有 tisdk rootfs - image - am57xx - EVM 条目。 tar。 Arago TMP 上具有 XCB qt 平台插件支持的 XZ -外部- linaro -工具链/部署/映像/am57xx - EVM 入口/"?
    然后、我的想法是重建 Linux 内核、并将内核映像和文件系统写入 AM5728平台。我不知道这是不是正确的想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,想法是用新的 rootfs 替换旧的 rootfs。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常无助,问题仍未解决。
    1.我按照重新安装 qtbase 封装的步骤进行操作。

    然后在 TI 的 SDK 目录中执行 make 指令以生成内核、MLO、uboot 等、并写入构建文件、如 MLO、u-boot。 img、zImage、tisdk-rootfs-image-am57x-evm。 将 tar.xz 和其他文档添加到 AM5728

    由 Basler 提供的 ARM 平台的 Qt 工程应用的实现仍然是以前的错误。
    root@am57xx-EVM:~/pylon-5.0.9.10389-armhf/pylon5/bin#./IpConfigurator
    QIconvCodec::convFromUnicode:使用 Latin-1进行转换,iconv_open 失败
    QIconvCodec::convertToUnicode:使用 Latin-1进行转换,iconv_open 失败
    致命:此应用程序无法启动,因为它无法找到或加载 Q"
    在""中。

    可用的平台插件包括:xcb。

    重新安装应用程序可能会解决此问题。 ((null):0、(null))


    根据上述步骤、AM5728上是否有新的 rootfs?
    我的操作是否缺少任何内容?为什么 XCB 插件不可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    令人遗憾的是,在所有行动完成后,问题仍然没有解决。

    1.按照步骤重新安装 qtbase 软件包。
    2.在 TI 提供的 SDK 中执行 make 指令。
    3.将文件 mLO、u-boot.img、zImage、tisdk-rootfs-image-am57xx-evm.tar.xz 等写入 AM5728
    然后实施 Basler 提供的 ARM 平台 Qt 项目应用、
    原始问题:
    root@am57xx-EVM:~/pylon-5.0.9.10389-armhf/pylon5/bin#./IpConfigurator
    QIconvCodec::convFromUnicode:使用 Latin-1进行转换,iconv_open 失败
    QIconvCodec::convertToUnicode:使用 Latin-1进行转换,iconv_open 失败
    致命:此应用程序无法启动,因为它无法找到或加载 Q"
    在""中。

    可用的平台插件包括:xcb。

    重新安装应用程序可能会解决此问题。 ((null):0、(null))


    根据上述步骤、AM5728上是否有新的 rootfs?
    我的操作是否缺少任何内容?为什么 XCB 插件不可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要放弃 Weili,你可以这样做,继续尝试,它应该起作用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    $ sudo apt-get install git build-essential python diffstat texinfo gchrawk path dos2unix wget unzip SOCAT doxygen libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libz1:i386
    $ sudo dpkg-reconfigure dash
    出现提示时、选择"否"。

    $ wget releases.linaro.org/.../gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
    $ tar -Jxvf gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz -C $home

    $ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
    $ cd tisdk
    $./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.01.00.06-x11-config.txt
    $ CD 生成
    $ echo 'PACKAGECONFIG_append =" xcb">> conf/local.conf
    $ sed -i '/distro_feature_remove ="x11"/d'./sources/meta-arago/meta-arago-distro/conf/distro/arago.conf
    $。 配置/设置
    $导出路径=$HOME/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path
    $ MACHINE=am57xx-EVM Arago_rt_enable=1 bitbake tisdk-rootfs-image


    完成这些步骤后,您是否有任何其他建议?
    xcb 插件的问题在网上很少、我的想法是有限的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能描述一下在执行这些步骤后如何继续? 我想您在那里缺少一些东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完成这些步骤后、
    我在/home/linux/AM5728/filesystem,至 AM5728的路径中写入(刻录)文件 tisdk-rootfs-image-am57xx-evm.tar.xz。

    同时,,在虚拟机终端执行,如下所示
    root@Ubuntu:/home/linux/AM5728 make

    将构建的 Linux 内核与上面的 tisdk-rootfs-image-am57xx-evm.tar.xz 一起写入 AM5728。

    我不知道这些操作是否正确、或者将您提供的这些步骤的结果应用到开发板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您执行的操作不正确。 您必须在以下网址获取新生成的具有 xcb 支持的 rootfs:/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/images/am57xx-evm/tisdk-rootfs-image-am57xx-evm.tar.xz,而不是来自/home/linux/AM5728/filesystem 的旧预编译的 rootfs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,。我知道你的意思是什么意思。

    我在这个新路径下没有找到所需的文件、
    因为我正在执行指令 machine=am57xx-EVM Arago_rt_enable=1 bitbake tisdk-rootfs-image
    有以下错误:
    错误:OE-core 的配置完整性检查器检测到潜在的错误配置。
    修复此错误风险的原因或自行禁用检查器(请参阅 sanity.conf)
    以下是潜在问题/建议列表:

    路径包含'.'、'./'或'' (空元素)、这将破坏构建、请删除此内容。
    解析的路径为['/home/linux/tisdk/sources/oe-core/scripts、'/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi、''、'/home/linux/AM5728/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin、'/home/linux/gccgcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin、'"]

    我一直在想知道此路径包含  '.'、'./'或''(空元素)的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也看不到。 创建新的虚拟机并从头开始执行所有操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我创建了一个新的虚拟机,根据您所说的详细过程,bitbake 的最后一步是相同的错误:

    错误:OE-core 的配置完整性检查器检测到潜在的错误配置。
    修复此错误的原因或自行承担风险、禁用检查器(请参阅 sanity.conf)。
    以下是潜在问题/建议列表:

    路径包含'.'、'./'或''(空元素)、这将破坏构建、请删除此内容。

    您是否已验证详细步骤是否可以正确执行和生成 rootfs?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在未来看到我们是否已经验证了这一点。 现在,您可以关闭所有终端窗口,打开 Nautilus (文件资源管理器),转到主目录并按 Ctrl+H,然后将显示名为.bash_history 的文件,是否可以将其作为附件附加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法复制该文件、并且我已复制其内容、如下所示:

    sudo apt-get install git build-essential python diffstat texinfo gchrawk path dos2unix wget unzip SOCAT doxygen libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libz1:i386
    sudo dpkg-reconfigure dash
    wget releases.linaro.org/.../gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
    sudo -i
    sudo 小型计算机
    sudo apt-get install git build-essential python diffstat texinfo gchrawk path dos2unix wget unzip SOCAT doxygen libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libz1:i386
    sudo dpkg-reconfigure dash
    wget releases.linaro.org/.../gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
    低侧
    rm gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
    低侧
    wget releases.linaro.org/.../gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
    低侧
    tar xvJf gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz -C /home/linux
    Git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
    CD tisdk/
    低侧
    oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.01.00.06-x11-config.txt
    低侧
    CD 构建/
    echo 'PACKAGECONFIG_append =" xcb">> conf/local.conf
    SED -i '/distro_features_remove ="x11"/d'./sources/meta-arago/meta-arago-distro/conf/distro/arago.conf
    。 配置/设置
    导出路径=$path:/home/linux/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:
    MACHINE=am57xx-EVM Arago_rt_enable=1 bitbake tisdk-rootfs-image
    导出路径=$path:/home/linux/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf/bin:
    MACHINE=am57xx-EVM Arago_rt_enable=1 bitbake tisdk-rootfs-image

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、请在此处查看您的错误:

    导出路径=$path:/home/linux/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:
    您已输入命令的一半、另一半丢失。 完整命令应为:
    导出路径=$HOME/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:$path

    此外、您为什么要输入此路径、请勿执行以下操作:
    导出路径=$path:/home/linux/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf/bin:

    您仍在尝试以 root 身份构建、请加以限制、在 sudo dpkg-reconfigure dash 命令之后输入 exit、并使用非 root 权限进行构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我想解释一下这种误解。

    在旧虚拟机上、我复制并粘贴了您向我提供的所有说明。 显示路径错误后、我尝试更改此路径。


    然后,现在我完全复制了您提供的指令,在执行新虚拟机之后,没有错误的报告,

    但我一直在下载东西。 我已经下载了多于14G 的文件、它显示16%已完成。

    这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正常情况、您将下载大量源代码并在构建时花费大量时间、具体取决于您的互联网连接和主机配置。 请参阅 帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我执行指令 machine=am57xx-EVM Arago_rt_enable=1 bitbake tisdk-rootfs-image、处理至38%。

    始终出错:错误:任务(/home/linux/tisdk/sources/meta-qt5/recipes-qt/qt5/qtwebkit_git.bb:DO 编译)失败、退出代码为"1"。

    当我反复执行指令时,进程可能会继续增加。同时,还会添加其他错误!


    让我向您展示错误的详细信息:


    错误:qtwebkit-5.7.1+gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0 do_compile:OE_runmake 失败
    错误:qtwebkit-5.7.1+gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0 do_compile:函数失败:do_compile (日志文件位于/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/temp/log.date_compile 29637)
    错误:故障日志文件存储在:/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/temp/log.do_compile.29637中
    日志数据如下:
    |调试:执行 shell 函数 DO 编译
    |注意:-j 4 makEFLAGS=-j 4 OE_qmake_Compiler=arm-linux-gnueabihf-gcc -March =armv7-a -mfup=neon -mfloat-abi=hard -sysroot=/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm oC_gmake_cc=arm-linux-gnue=ma-mfrom-m=arm-mfloat-m-m-m-me-mfloat-m-m-m-m-m-me-mfrom-m-m=arm-mfrom-m-m-mfrom-m-m-m-mfrom-m-m-m-mfrom-m=arm-m-m-mfrom-mf-non-mfrom-m=arm-mf-non-mfrom-m-m-/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm sysroot=/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux= os_qmake_CFLAGS=-isSystem/home/linux/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include-gcc -pipe-felime-fe-unuse-debug-linux-femde-ge-boti+rfeme-rge-rabe-boti+rge-rge-mage-rf=rge-rge-rfemde-tise-rge-rfe-rge-rge-rab-rge-rfemde-rf=rge-rge-rge-rge-rfem-rge-rbotrge-rge-rf=rge-rge-rge-rge-rf=rfe-rfe-rge-rge-rfe-rge-rfe-rge-rfe-rge-rge-rge-rfe-rfe-rge-rfe-rbotrge-rf /usr/include/qt5 /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/wayland-scanner /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/local/XSGX/lib /home/linux/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/lib /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm=/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux=/usr/src/debug/qtwebkit/5.7.1 /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm=/usr/src/debug/qtwebkit/5.7.1
    | CD Sources/WTF/&&(test -e Makefile.WTF ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/WTF/WTF.pro qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -Makefile &wtf
    | make[1]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WTF'
    | make[1]:`First'无需执行任何操作。
    | make[1]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WTF'
    | CD Source/JavaScriptCore ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/git/Source/JavaScriptCore/JavaScriptCore.pro qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-JavaScripte&JavaScript.make+=-JavaScript.make&JavaScript.make.make+-JavaScript.make&JavaScript.make&JavaScript.make.make&JavaScript.make&JavaScript.make&JavaScript.make.me.make.me.me.m
    | make[1]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/JavaScriptCore'
    |(test -e Makefile.LLIntOffsetsExtractor ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/JavaScriptCore/LLIntOffsetsExtractor.pro qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -Mako OffsetFlagle&LLIntfile.enet&lle.enetrf_OffsetFlagle.L
    | make[2]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/JavaScriptCore'
    | make[2]:`First'无需执行任何操作。
    | make[2]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/JavaScriptCore'
    |(test -e Makefile.JavaScriptCore.Sources ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/JavaScriptCore/DerivedSources.priqmake_CFLAGS+=-gqmake_CXXFLAGS+=-make&mask.medSources+-mour&medJavaScripte&mours.mours+-mours&mour&mourmourmours&moured&mours&mouredmours.mours.mourthr&med
    | make[2]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/JavaScriptCore'
    | make[2]:`First'无需执行任何操作。
    | make[2]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/JavaScriptCore'
    |(test -e Makefile.JavaScriptCore.Target ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/git/Source/JavaScriptCore/Target.pri Javaqmake_CFLAGS++=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -make0&JavaScript.make.Target.make.pri
    | make[2]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/JavaScriptCore'
    | make[2]:`First'无需执行任何操作。
    | make[2]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/JavaScriptCore'
    |(test -e Makefile.JSC ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/git/Source/JavaScriptCore/jsc.pro qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -o Makefile.JSC)& makefile -JSC & makefile -makefile
    | make[2]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/JavaScriptCore'
    | make[2]:`First'无需执行任何操作。
    | make[2]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/JavaScriptCore'
    | make[1]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/JavaScriptCore'
    | cd source/thirdparty/angle/&&(test -e Makefile.angle ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/thirdparty/angle/ANGLE.pro qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-gmakefile &-gmakefile.gmakefile
    | make[1]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/thirdparty/angle'
    |(test -e Makefile.angle.DerivedSources ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/sirdparty/angle/souredSources.pri qmake_CFLAGS++=-g0_CXXFLAGS+=-mouredrgife.mours&mouredrgfile.mours&dle&mourgedrgedrage.Derive.mours+=-mours=-mours&mours&g&
    | make[2]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/thirdparty/angle'
    | make[2]:`First'无需执行任何操作。
    | make[2]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/thirdparty/angle'
    |(test -e Makefile.angle.Target ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/thirdparty/angle/Target.pri qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -o Makefile.tore.f)-gefile.tore.g&gore.f Target.f
    | make[2]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/thirdparty/angle'
    | make[2]:`First'无需执行任何操作。
    | make[2]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/thirdparty/angle'
    | make[1]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/thirdparty/angle'
    | cd source/thirdparty/leveldb/&&(test -e Makefile.leveldb ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/tirdparty/leveldb/leveldb.pro qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-levelf=-makefile.glevelf&=-gmake.glevelf=-make.glevelf=-makefile
    | make[1]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/thirdparty/leveldb'
    |(test -e Makefile.Target ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/tirdparty/leveldb/Target.pri qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -o Makefile.Target)&-f Target
    | make[2]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/thirdparty/leveldb'
    | make[2]:`First'无需执行任何操作。
    | make[2]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/thirdparty/leveldb'
    | make[1]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/thirdparty/leveldb'
    | CD Source/WebCore/&&(test -e Makefile.WebCore ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/WebCore/WebCore.pro qmake_CFLAGS+=-g0 Webmake_CXXFLAGS+=-g0 -Makefile &Makefile
    | make[1]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore'
    |(test -e Makefile.WebCore.DerivedSources ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/WebCore/DerivedSources.Webqmake_CFLAGS++=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0&Derive.medCore.m&Derive.m&medCore.m&medCore.m&r
    | make[2]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore'
    | make[2]:`First'无需执行任何操作。
    | make[2]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore'
    |(test -e Makefile.WebCore.Target ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/WebCore/Target.pri qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -o Makefile.WebCore.make 目标
    | make[2]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore'
    | make[2]:`First'无需执行任何操作。
    | make[2]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore'
    | make[1]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore'
    | CD Source/WebKit/&&(test -e Makefile.WebKit1 ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/WebKit/WebKit1.pro qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -makefile)和 WebKitf& Makefile 1-makefile 1
    | make[1]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebKit'
    | make[1]:`First'无需执行任何操作。
    | make[1]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebKit'
    | CD Source/WebKit2/&&(test -e Makefile.WebKit2 ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/WebKit2/WebKit2.pro qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-makefile &-makefile -WebKit2
    | make[1]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebKit2'
    |(test -e Makefile.WebKit2.SouredSources ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/WebKit2/DerivedSources.pri qmake_CFLAGS++=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-make&-mouredKitfile.g&g&Derive&gedSources&r
    | make[2]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebKit2'
    | perl /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/WebKit2/Scripts/generate-forwarding-headers.pl /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/source/WebKit2 /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAutoC+76e32f01-r01.tisdago4.tisdtisdk0/rf01/rgitrq01/rg&rg&rgtisf01.tisdtisdtisf01.rg&rg&rg&
    | make[2]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebKit2'
    |(test -e Makefile.WebKit2.Target ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/WebKit2/Target.Kitqmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -o Makmakefile &WebKitfe.Target.&&WebKitfile.g&&&&&&&&&&WebKitf=g&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    | make[2]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebKit2'
    | make[2]:`First'无需执行任何操作。
    | make[2]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebKit2'
    | make[1]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebKit2'
    | CD Source/&(test -e Makefile.QtWebKit ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/QtWebKit.pro qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -o Makefile.QtWebKit)& qtWebKit
    | make[1]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source'
    |错误:OE_runmake 失败
    |(test -e Makefile.API ||/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/API.pri qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLS++=-g0 -o Makefile.API)&& make -Makfile.API
    | make[2]:进入目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source'
    | rm -f libQt5WebKit.SO.5.7.0 libQt5WebKit.so libQt5WebKit.SO.5 libQt5WebKit.SO.5.7
    |链接./lib/libQt5WebKit.so.5.7.0
    |/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore//.obj/platform/image-decoders/png/PNGImageDecoder.o:In Function `WebCore:::decodingFailedpng_struct_def*、char const*)':
    | PNGImageDecoder.cpp:(.text._ZN7WebCoreL14decodingFailedEP14png_struct_defPKc+0x18):未定义对`png_set_longjmp_fn'的引用
    |/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore//.obj/platform/image-decoders/png/PNGImageDecoder.o:In Function `WebCore:::PNGImageReader:::解码(WebCore::SharedBuffer const&、bool)':
    | PNGImageDecoder.cpp:(.text._ZN7WebCore14PNGImageReader6beddeERKNS_12SharedBufferEb[_ZN7WebCore14PNGImageReader6beddeERKNS_12dBufferEb]+0x40):未定义对`png_set_longjmp_fSharen 的引用
    |/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore//.obj/platform/image-decoders/png/PNGImageDecoder.o:In Function `WebCore:::PNGImageDecoder::::rowAvailable (unsigned char*、unsigned int、int)':
    | PNGImageDecoder.cpp:(.text._ZN7WebCore15PNGImageDecoder12rowAvailableEPhji+0x374):未定义对`png_set_longjmp_fn'的引用
    |/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore//.obj/platform/image-decoders/png/PNGImageDecoder.o:In Function `WebCore:::PNGImageDecoder:::headerAvailable():
    | PNGImageDecoder.cp:(.text._ZN7WebCore15PNGImageDecoder15headerAvailableEv+0x188):未定义对`png_process_data_paus'的引用
    | PNGImageDecoder.cpp:(.text._ZN7WebCore15PNGImageDecoder15headerAvailableEv+0x3c4):未定义对`png_set_longjmp_fn'的引用
    | collect2:错误:LD 返回1退出状态
    |制造[2]:***[./lib/libQt5WebKit.so.5.7.0错误1.
    | make[2]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source'
    |制造[1]:***[sub-api-pri-make_first-ording]错误2.
    | make[1]:离开目录`/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source'
    |制造:***[sub-source-QtWebKit-pro-make_first-ording]错误2.
    |错误:函数失败:do_compile (日志文件位于/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/temp/log.do_compile.29637)

    错误:任务(/home/linux/tisdk/sources/meta-qt5/recipes-qt/qt5/qtwebkit_git.bb:DO 编译)失败、退出代码为"1"
    警告:TI-cgt6x-1_8.1.3-r0 DO:无法获取 URL software-dl.ti.com/.../ti_cgt_c6000_8.1.3_armlinuxa8hf_busybox_installer.sh;name=cgt6x_arm_installer、如果可用、则尝试镜像
    错误:TI-cgt6x-1_8.1.3-r0 do_fetch:fetcher 故障:获取命令导出 DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstract=/tmp/dbus-VOFAOiFp2o;导出 SSH_AUTH_SOCK_="/run/user/1000/keyring-rXpYwA/ssh;导出路径="/home/linux/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin /home/linux/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin /home/linux/tisdk/sources/meta-browser/scripts /usr/local/bin /usr/games /usr/bin/env:/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/bin/crossscripts /home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin /home/linux/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin /home/linux/tisdk/sources/bitbake/bin /usr/sbin /usr/local/games /home/linux/tisdk/downloads:/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin:/home/linux/tisdk/sources/oe-core/scripts:/usr/local/sbin:/usr/bin:/home/linux:software-dl.ti.com/.../ti_cgt_c6000_8.1.3_armlinuxa8hf_busybox_installer.sh'::-out-out-bin
    -2017-12-03 07:22:50 - software-dl.ti.com/.../ti_cgt_c6000_8.1.3_armlinuxa8hf_busybox_installer.sh
    正在解析 software-dl.ti.com (software-dl.ti.com)... 123.105.8、123.118.105.19
    正在连接到 software-dl.ti.com (software-dl.ti.com)|118.123.105.8|:80……已连接。
    HTTP 请求已发送、正在等待响应... 408请求超时
    2017-12-03 07:23:17错误408:请求超时。


    错误:TI-cgt6x-1_8.1.3-r0 DO 获取:URL 的 fetcher 失败:'software-dl.ti.com/.../ti_cgt_c6000_8.1.3_armlinuxa8hf_busybox_installer.sh;name=cgt6x_arm_installer'。 无法从任何源获取 URL。
    错误:TI-cgt6x-1_8.1.3-r0 DO 获取:函数失败:base_do 获取
    错误:故障日志文件存储在:/home/linux/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/ti-cgt6x/1_8.1.3-r0/temp/log.do_fetch.29650中
    错误:任务(/home/linux/tisdk/sources/meta-ti/recipes-ti/devtools/ti-cgt6x_8.1.3.bb:DO 获取)失败、退出代码为"1"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 帖子。