This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:外部以太网交换机选择

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651176/am3352-external-ethernet-switch-selection

器件型号:AM3352

我们正在对一个设计进行原型设计、在该设计中、我们将使用定制的 AM3352板、其中一个板载 MAC 将连接到 PHY、另一个 MAC 将连接到外部以太网交换机。

系统概述-

a.一个 MAC 连接到通过 RMII1布线的板载 SMSC LAN8710 PHY。

b.计划将另一个 MAC 连接到外部以太网交换机、以提供两个以太网端口。

我们评估了通过 RMII2布线用作开关的 KSZ8863 (配置为 MAC)、但根据 TI 的不支持情况、 讨论链接位于此处-> e2e.ti.com/.../649924

因此我们决定丢弃 KSZ8863。

您能建议合适的替代方案吗?

其中一位候选人是 LAN9354、 ww1.microchip.com/.../00001926B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如您所参考的帖子中所述、CPSW 到外部开关是 TI 不支持的用例。 客户已使用能够在 PHY 模式下配置 MAC 端口(面向 CPSW)的外部开关成功实现了这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Biser

    请更正我的理解-
    CPSW-到配置为 PHY 模式(面向 CPSW)的外部交换机,这是否也是 TI 不支持的情况?

    此致
    Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、
    我可以回答这个问题。

    只要面向 MAC 的 PHY 符合 RMII 标准且接口时序兼容、连接此类器件就不会出现问题。 后者可通过 PCB 时序分析来确定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 DK

    请说明以下芯片是否符合我们的要求。
    LAN9354 、ww1.microchip.com/.../00001926B.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以出于我们的目的提供有关 LAN9354的一些输入、根据您的反馈、我们将能够继续。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、
    确定第三方硬件是否适合任何用途必须是实施者的唯一责任。 我不是 PHY 专家、也不能以任何官方身份评论 LAN9354是否适用于任何 TI 器件或产品。

    考虑到所有这些因素、仅从硬件的角度来看、粗略查看他们的数据表后、我找不到任何原因导致此器件无法正常工作。 设置/保持/延迟时序值似乎足以实现合理的 RMII 布局。 您的终端需要对特定电路板进行时序分析、但应使所有 RMII 接口信号保持相同的长度、并确保时钟路由长度(时钟到 PHY 和时钟到 MAC)匹配、从而产生良好的结果。 同样、在 PCB 制造之前、应通过时序分析来验证这一点。

    如果您确实决定评估此器件、我建议在 RMII 时钟输入模式而不是时钟输出模式下进行评估、因为它们在数据表中不提供(或找不到)时钟输出抖动数据。 RMII 对长期(n 周期)时钟抖动非常敏感、因此我将始终倾向于使用已知的低抖动解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DK

    感谢您的详细回答、这将对我们非常有帮助。

    此致

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴能提供帮助! 祝您的项目顺利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你