This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4378:USB 驱动程序文档

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652525/rtos-am4378-usb-driver-documentation

器件型号:AM4378

工具/软件:TI-RTOS

您好!

USB 驱动程序 API 手册似乎如下所示、但它似乎只是 AM335x 的 MUSB。
AM437x 的 DWC USB 驱动程序手册不存在?

C:/ti/processor_sdk_rtos_am437x_4_01_00_06/pdk_am437x_1_0_8/packages/ti/drv/usb/docs/doxygen/html/modules.html

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您查看 pdk_AM437X_1_0_8\packages/ti\drv\usb\docs\doxygen\html、则也会显示 DWC 文档。 从 package\ti\drv\usb\docs\doxygen\html\index.html 中、有一些选项卡、如"数据结构"、"文件"、可让您访问 DWC 驱动程序文档。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。
    很抱歉,因为日本上周是新年假期,所以我迟到了。
    我再次确认了您的答案 index.html。
    AM437x USB (DWC)驱动程序仅与文件和数据结构选项卡相关(与模块选项卡无关)是否正确?

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正确! index.html 是文档的入口点。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的快速回复。
    对于 AM437x USB (DWC)驱动程序、由于示例程序仅是大容量存储、因此很难理解、但我将搜索此 index.html 文档并进行检查。

    此致、
    新义郎